Comandos de carga - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Objetos com uma extensão de carga e destinados ao uso com o recurso DLLR permitem os seguintes comandos do operador ou programados.

Tabela 1. Comandos disponíveis para a carga de objetos

comando

Parâmetros

Descrição

Eliminar

Tipo

Porcentagem, nível ou quantidade

Valor

Novo valor de eliminação

Elimina a carga imediatamente. A saída será gravada com prioridade 13 (LR) se o atributo Estratégia de eliminação for configurado como Somente rolagem de carga. Caso contrário, será gravado com prioridade 11 (DL). Quando este comando é emitido, a saída é comandada independentemente de a DLLR estar no modo Eliminar ou Somente monitorar.

Selecione apenas a opção Nível do comando e use o valor padrão de 1. As opções de comando Porcentagem e Quantidade são para uso futuro.

Liberar carga

Nenhum

Libera a carga, liberando o comando na prioridade em que foi gravada anteriormente pelo comando de eliminação (11 ou 13). O atributo Momento da liberação definido no objeto de carga determina se a liberação ocorre imediatamente após a emissão do comando ou aguarda o final do tempo mínimo de eliminação.

Override de conforto

Liberar imediatamente

Liberar quando o temporizador expirar

Libera uma carga eliminada que está causando desconforto aos ocupantes. Este comando libera a eliminação e impede uma eliminação futura até que o comando Liberar override de conforto seja emitido. Você pode optar por liberar a carga imediatamente quando o comando é emitido ou somente quando o temporizador do tempo mínimo de eliminação expirar. Se nenhum parâmetro for selecionado, será usado o valor padrão de liberação imediata da carga.

Liberar override de conforto

Nenhum

Libera o comando Override de conforto e permite que a carga seja eliminada.

Bloquear

Nenhum

Bloqueia a carga no estado atual de eliminação ou liberação. A carga permanecerá nesse estado até que o comando Desbloquear (ou Desativar) seja emitido.

Desbloquear

Nenhum

Libera o comando Bloquear. Se a carga estiver bloqueada em eliminação e o tempo máximo de eliminação tiver expirado, ela será liberada.

Desativar

Nenhum

Desativa a carga, o que faz com que ela seja liberada imediatamente de um comando de saída de eliminação, e limpa qualquer comando Bloquear ou Override de conforto que tenha sido emitido. Enquanto estiver desativada, a carga não poderá ser selecionada para eliminação.

Ativar

Nenhum

Ativa a carga, permitindo que seja controlada pela DLLR.

A tabela a seguir ilustra as interações dos comandos relacionados a objetos de carga.

Tabela 2. Interações de comandos de carga

Comando(s) de carga atualmente em vigor

Comando de carga não permitido

Explicação

Eliminar

Eliminar

A eliminação não pode ser feita porque a carga já foi eliminada.

Eliminada + Bloqueada

Override de conforto

ou

Liberar carga

É necessário remover o bloqueio com o comando Desbloquear.

Override de conforto

Eliminar

É necessário liberar o override de conforto com o comando Liberar override de conforto.

Liberada + Bloqueada

Eliminar

É necessário remover o bloqueio com o comando Desbloquear.

Liberada + Bloqueada

e

Override de conforto

Eliminar

É necessário liberar o override de conforto com o comando Liberar override de conforto.

É necessário remover o bloqueio com o comando Desbloquear.