Define quanta energia é economizada quando a carga é eliminada. Este atributo especifica as informações que a DLLR precisa ter para controlar a carga. Isso inclui um valor Eliminar até, que é o valor da saída comandada pela DLLR quando a carga é eliminada. Também é necessário pelo menos um par Eliminar de/Economia de energia, que indica a quantidade de energia economizada quando a saída é comandada do valor Eliminar de para o valor Eliminar para. No caso de saídas binárias, é necessário apenas um par Eliminar de/Economia de energia, já que só é possível ter dois estados (Eliminar até e Eliminar de). Objetos de saída multiestado e analógicos poderão ter múltiplos pares de Eliminar de/Economia de energia, pois eles permitem vários valores e é possível economizar diferentes quantidades de energia dependendo do valor da saída quando a eliminação ocorreu. A opção de adicionar múltiplas classificações de carga ajuda a melhorar a precisão do processo de eliminação.
Considere como exemplo um ventilador que deve eliminar a carga até 60%. A primeira entrada do valor Eliminar de é 100%, porque a maior economia de energia seria feita em uma eliminação desse estado. A segunda entrada do valor Eliminar de é 90%, a terceira é 80% e assim por diante.
Considere também o exemplo de um ventilador de três velocidades que pode ter os seguintes estados: Alto, Médio, Baixo e Desligado. O operador decide configurar o ventilador como Baixo quando a carga é eliminada. Nesse caso, a primeira entrada do valor Eliminar de é Alto, porque a maior economia de energia seria feita em uma eliminação desse estado. A segunda entrada do valor Eliminar de é Médio. Não é preciso usar uma entrada Eliminar de para Desligar porque não haveria economia de energia ao passar de Desligado para Baixo. As entradas podem ser:
|
Eliminar de |
Eliminar para |
Economia de energia |
|---|---|---|
|
Alto |
Baixo |
5,0 kW |
|
Médio |
Baixo |
3,2 kW |