Atributos da extensão de carga - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Há três tipos de objetos de extensão de carga disponíveis: binário, multiestado e analógico. A tabela a seguir descreve os atributos desses objetos.

Nota: Na coluna Notas, as letras indicam o seguinte: C - Configurável, D - Atributo padrão para exibição, N - Valor não obrigatório, W - Gravável.
Tabela 1. Atributos da extensão de carga

Nome do atributo

Notas

Valor inicial

Valores/Opções/Intervalo

Descrição

Temporizador ativo

 

Nenhum

Temporizador ativo configurado

Nível real da eliminação

 

0

 

Referência de alarme para inelegibilidade

C, N, W

   

Override de conforto

C,W

Inativo

Override de conforto configurado

Este atributo pode ser definido com os seguintes valores:

Inativo: nenhum override de conforto está em vigor.

Override e liberar imediatamente: o override de conforto entra em vigor e impede que a carga seja eliminada. Se a carga estiver atualmente em eliminação, a gravação da saída será liberada imediatamente.

Override, mas liberar quando o temporizador expirar: o override de conforto entra em vigor e impede que a carga seja eliminada. Se a carga estiver atualmente em eliminação, a gravação da saída será liberada ao final do tempo mínimo de eliminação. Se o tempo mínimo de eliminação já tiver expirado quando o comando for emitido, a gravação de saída será liberada imediatamente.

Economia de energia disponível atualmente

     

Precisão de exibição

C,W

10ths

Utiliza a precisão de exibição (Set 0).

Referência de exibição

C,W

 

Sincronizado com a precisão de exibição do objeto de saída.

Período de trabalho

W

0

1–65,535

Elegibilidade

   

Elegibilidade de carga configurada

Estado do evento

   

Normal, Falha

Nível esperado da eliminação

 

0

 

Referência de entrada

C

   

Data da última eliminação

     

Hora da última eliminação

     

Carga bloqueada

W

Falso

 

Prioridade da carga

C,W

10

1–10

Nota: Embora seja possível definir 10 níveis de prioridade, só é possível implementar menos de 10 níveis. Em um exemplo com prioridades 1 a 4, a carga de prioridade 4 será eliminada primeiro e a de prioridade 1 por último.

Classificação de carga

C,W

     

Ativado

W

Verdadeiro

 

Tempo máximo de eliminação

C, N, W

15

1–65,535

Indefinido = 65.535

Unidades = Minutos

Tempo mínimo de liberação

C,W

5

1–65,535

Unidades = Minutos

Tempo mínimo de eliminação

C,W

5

1–65,535

Unidades = Minutos

Momento da liberação

C,W

Liberar imediatamente

Tipo de override de conforto configurado

Eliminar para DL: liberação emitida

Eliminar para LR: liberação emitida

Comando de eliminação da saída

   

A configuração é especificada pelo atributo Texto do Estado da saída.

Valor atual  

Inativo

Utiliza a configuração do estado de eliminação do BACnet.

Unidades de tarifa

C,W

Kw

Conjunto de unidades

Confiabilidade

 

Confiável

Utiliza a confiabilidade (Set 503).

Nível solicitado da eliminação

W

0

1–65,535

Comando de eliminação

W

Nenhum

Comando de eliminação configurado

Liberar: libera a carga. O atributo Momento da liberação determina quando a carga é liberada. Se a carga já estiver liberada, não haverá nenhuma mudança.

Eliminar: elimina imediatamente uma carga liberada independentemente do temporizador de tempo mínimo ligado. Se a carga já estiver eliminada, não haverá nenhuma mudança.

Duração da eliminação

W

0

1–65,535

Descrições dos níveis de eliminação

 

Eliminar toda a carga

Utiliza a configuração das Descrições dos níveis de eliminação.

Níveis de eliminação

C,W

1

1–65,535

Status da eliminação

 

Liberada

Status de eliminação configurado

Inelegibilidade da eliminação

   

Inelegibilidade de carga configurada

Estratégia de eliminação

C,W

0

Estratégia de eliminação configurada

Tempo restante

C,W

   

Hora de início

W

 

Estrutura de data e hora do BACnet

Sinalizadores de status

 

Falso, Falso, Falso, Falso

Em alarme, Falha, Substituído, Fora de serviço

Os quatro sinalizadores são:

Em alarme: este sinalizador será Falso se o valor do atributo Estado do evento for normal; caso contrário, o sinalizador Em alarme será Verdadeiro. (Configurado somente pelo recurso de alarmes intrínsecos do BACnet)

Falha: este sinalizador será Verdadeiro (1) se o atributo Confiabilidade for não confiável; caso contrário, o sinalizador Falha será Falso.

Substituído: este sinalizador será Verdadeiro se o valor atual for substituído no nível de origem do hardware.

Fora de serviço: este sinalizador será Verdadeiro se o valor do atributo Fora de serviço for Verdadeiro; caso contrário, o sinalizador será Falso.

Unidades

C,W

 

IP

SI