Extensões de carga - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Uma extensão de carga é adicionada a um objeto de saída (apenas uma extensão de carga para cada objeto) para especificar que o objeto deve ser controlado pelo gerenciamento de energia. Cada objeto de extensão de carga é configurado com a classificação de carga (energia) de sua saída e com o valor ou estado do atributo a ser gravado no objeto de saída quando o objeto de carga for eliminado.

O objeto DLLR determinará quanta energia precisa ser reduzida, com base em sua configuração e na taxa de energia de um medidor, se a estratégia de limitação da demanda for definida. O objeto DLLR solicita a eliminação do número de cargas necessário para reduzir o consumo de energia na quantidade determinada. As cargas podem estar no mesmo dispositivo de supervisão do objeto DLLR ou em outro dispositivo de supervisão, mas precisam estar no mesmo site. Cada carga eliminada grava o valor configurado do atributo Comando de eliminação de carga no atributo Valor atual de sua saída, diminuindo o uso de energia.

Para obter informações sobre os recursos e a operação da DLLR, consulte o DLLR – Boletim técnico (LIT-12011288).