Interação dos temporizadores de atraso - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Há dois temporizadores usados para atrasar a análise ou o relato de um alarme. Esses temporizadores são usados para permitir que funções normais ocorram antes que o comportamento de um objeto pareça anormal e gere um alarme. O primeiro temporizador é o Estado de alarme: temporizador de atraso de referência, que permite inserir um tempo predefinido entre comandar um objeto e certificar-se de que o objeto obedeceu a ele antes de considerar que há uma condição de alarme. O segundo temporizador é o Estado de alarme: temporizador de atraso do relatório, que impede a análise da condição de um objeto até que o tempo predefinido tenha passado depois que o objeto pareceu obedecer a um comando.

A duração do tempo de atraso de referência é uma combinação das configurações dos tempos de atraso de referência e do relatório. Se você mudar a referência de aviso, ambos os atrasos serão ativados e, se o tempo de atraso de referência for maior ou igual ao tempo de atraso do relatório, o atraso total será a soma de ambas as configurações do temporizador. Entretanto, se o tempo de atraso de referência for menor que o tempo de atraso do relatório, o atraso será igual à configuração do tempo de atraso do relatório.

Os temporizadores de atraso das extensões de alarme interagem da seguinte forma:

Nota: Se nenhum limite de aviso for definido, os atributos Tempo de atraso de referência e Temporizador de atraso de referência ativo não serão aplicados.
Figura 1. Interação dos temporizadores de atraso

Tabela 1. Descrição da interação dos temporizadores de atraso
Número Nome Ações do usuário
1 Comando de referência de aviso Comanda a referência de aviso para mudar, move o setpoint e os avisos alto e baixo correspondentes.
2 Temporizador de atraso de referência O temporizador começa quando a referência de aviso muda.
3 Intervalo de atraso do relatório O intervalo começa se o aviso alto ou baixo for excedido. O atraso é aplicado tanto entrando como saindo da condição de alarme.
4 Após o intervalo de atraso do relatório A referência de entrada é analisada para identificar condições de alarme.