Extensão de alarme analógico - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01
A extensão de alarme analógico acrescenta o recurso de alarmes a atributos com valores reais, como o valor atual de um objeto de entrada analógica. Essa extensão detecta um alarme com base em até quatro limites e pode ser configurada para reportar esse alarme. Ela também define o atributo Estado de alarme do objeto ao qual é adicionada. A extensão de alarme analógico também é usada com as preferências de configuração de gráficos, usadas para escolher as cores das condições de alarme nos gráficos e em toda a Metasys UI.
Nota: A partir do Metasys Versão 12.0, você pode definir as preferências de alarmes e gráficos nas configurações do site na Metasys UI. Para obter mais detalhes, consulte Metasys UI – Ajuda (LIT-12011953) .

Por exemplo, você pode configurar a extensão de alarme analógico para emitir um alarme se a temperatura em uma sala cair abaixo de 60 °F (15,6 °C).