A extensão de alarme multiestado contém atributos comuns a objetos do sistema Metasys.
A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de alarme multiestado.
Nome do atributo |
Notas |
Valor inicial |
Valores/Opções/Intervalo |
Descrição |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento de alarme pendente |
Falso |
Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente |
Indica que um evento relativo a uma transição para o estado de alarme está esperando ser reconhecido. |
|
Reconhecimento de alarme obrigatório |
C,W |
Falso |
Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório |
Indica que uma transição para o estado de alarme criou uma mensagem que precisa ser reconhecida. |
Data do alarme |
Indica a última data em que esta extensão entrou em estado de alarme. Cada vez que essa transição ocorre, uma mensagem é criada e essa data é atualizada. |
|||
Texto da mensagem de alarme |
C, N, W |
Indica o texto que você definiu para dar informações adicionais no caso de um alarme. Somente mudanças de status para um estado de alarme adicionam a referência de texto da mensagem de alarme. |
||
Prioridade do alarme |
C,W |
70 |
Indica a prioridade atribuída ao estado de alarme. |
|
Horário do alarme |
Indica o último horário em que esta extensão entrou em estado de alarme. Cada vez que essa transição ocorre, uma mensagem é criada e esse horário é atualizado. |
|||
Valores de alarme |
C,W |
Associam um estado de alarme a uma prioridade e um texto específicos. É possível definir vários estados para cada alarme, mas cada estado deve ser único e nenhum estado pode ser definido para o estado normal da extensão de alarme atual. O texto e a prioridade são personalizáveis. Os valores padrão de prioridade de alarme e texto da mensagem de alarme são usados quando nenhum valor personalizado é definido. |
||
Captura de mudanças |
Falso |
Se for definido como Verdadeiro, este atributo forçará a geração de uma notificação de evento para cada mudança de estado da entrada do objeto. Se a entrada passar de um estado de alarme para outro estado de alarme ou voltar ao estado normal, será gerada uma notificação de evento. |
||
Referência de comando |
C,W |
Se especificado, o valor deste atributo será tratado como o estado normal pela extensão de alarme. O estado normal segue um valor de feedback. Por exemplo, defina o valor atual de um objeto de entrada binária (status do ventilador) como a referência de entrada e o valor atual de um objeto de saída binária (estado de comando) como a referência de comando. Para obter mais informações sobre como este atributo funciona em relação ao feedback de pontos de AO/BO, consulte o feedback de AO/BO. |
||
Data |
Indica a data da última condição relatada. |
|||
Ativação de eventos |
C,W |
Verdadeiro |
Indica que este valor deve ser Verdadeiro para que a extensão possa enviar uma mensagem de aviso. |
|
Gráfico |
C, N, W |
Nulo |
Tipo de objeto = Gráfico |
Indica o gráfico associado à extensão. |
Alias do gráfico |
C,W |
Máximo de 256 caracteres |
Indica uma parte da vinculação com alias no gráfico quando o gráfico é visualizado para o alarme. Essa é uma parte da referência do item do objeto principal da extensão de alarme, por exemplo, a referência do item da pasta ou dispositivo que contém o objeto. |
|
Entrada |
Valor derivado da referência de entrada e o objeto ao qual a extensão de alarme multiestado foi anexada. |
Indica o valor multiestado processado para alarmes pela extensão, conforme definido pela referência de entrada. O valor da entrada é comparado ao estado normal. |
||
Referência de entrada |
C |
Especifica o objeto e o atributo monitorados por esta extensão de alarme. O último valor recebido da referência de entrada é gravado como o atributo Entrada. A confiabilidade da referência de entrada é monitorada e define o atributo Confiabilidade desta extensão. Também é relatada em uma mensagem de alarme. |
||
Reconhecimento de estado normal pendente |
Falso |
Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente |
Indica se um evento relativo a uma transição para o estado de alarme está esperando ser reconhecido. |
|
Reconhecimento de estado normal obrigatório |
C,W |
Falso |
Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório |
Indica se uma transição para o estado normal cria uma mensagem que precisa ser reconhecida. |
Data normal |
Indica a última data em que esta extensão entrou no estado normal. Cada vez que essa transição ocorre, uma mensagem é criada e essa data é atualizada. |
|||
Prioridade do estado normal |
C,W |
200 |
Indica a prioridade atribuída ao estado normal. |
|
Horário do estado normal |
Indica o último horário em que esta extensão entrou no estado normal. Cada vez que essa transição ocorre, uma mensagem é criada e esse horário é atualizado. |
|||
Estado normal |
C,W |
Estado 0 |
Valor derivado da referência de entrada e o objeto ao qual a extensão de alarme multiestado foi anexada. |
Indica o valor do atributo ao qual a entrada é comparada. Se o valor da entrada for diferente do estado normal, ocorrerá um estado de alarme. |
Valor atual |
D, R |
Normal |
Normal, Alarme, Espera |
Representa o valor atual da extensão. |
Tempo de atraso de referência |
C,W |
0 |
0-65.535 segundos |
Quando um objeto de saída binária (BO) (comando de ventilador de suprimento) recebe um comando para ligar, o estado normal da extensão de alarme do objeto de entrada binária (BI) (status de ventilador de suprimento) da extensão de alarme também será Ligado. Ao final do tempo de atraso de referência, o estado atual da BI é comparado ao estado normal. Se o estado da BI ainda for Desligado, um alarme será detectado. O tempo de atraso de referência também é usado quando a BO recebe um comando para desligar. Especifica o atraso do feedback em segundos. O objetivo do tempo de atraso de referência é permitir que o equipamento seja ligado ou desligado antes que o status seja comparado ao comando. |
Temporizador de atraso de referência ativo |
Falso |
O temporizador de atraso de referência permanece ativo enquanto a extensão de alarme aguarda que o equipamento seja iniciado ou interrompido. |
||
Confiabilidade |
Entrada não confiável |
Utiliza a confiabilidade (Set 503). |
Indica a confiabilidade da extensão de alarme multiestado. A confiabilidade muda devido a erros de comunicação entre a extensão do alarme multiestado e a referência de entrada ou a referência de comando. Quando a extensão de múltiplos alarmes se torna não confiável devido a problemas de comunicação, qualquer outra execução da lógica principal da extensão de alarme multiestado será cancelada e nenhum relatório será gerado. A confiabilidade também indica quando a referência de entrada ou a referência de comando se torna não confiável. Quando a confiabilidade mudar devido à falta de confiabilidade da entrada, será emitido um evento se o recurso de relatórios estiver ativado. A única exceção é a confiabilidade por perda de comunicação, que resulta no mesmo comportamento dos problemas de comunicação descritos acima. |
|
Atraso do relatório |
C,W |
0 |
0-65.535 segundos |
Indica o atraso entre a detecção de um alarme e o relato efetivo do alarme. O objetivo desse atraso é confirmar a estabilidade do alarme. Se um dispositivo de feedback de status estiver flutuando, o alarme será detectado inúmeras vezes. O alarme deve ser Verdadeiro ao final do atraso do relatório para que seja relatado. |
Atraso do relatório ativo |
C,W |
Falso |
O temporizador de atraso de referência permanece ativo enquanto a extensão de alarme aguarda que o equipamento seja iniciado ou interrompido. |
|
status |
A seção Atributos de objetos comuns detalha este atributo. Esta é a lista dos estados relevantes (listados em ordem hierárquica do mais alto para o mais baixo): Desativado: O valor do atributo Ativado é Falso. Não confiável: O atributo Confiabilidade é Não confiável. Normal: Condição operacional esperada. |
|||
Horário |
Indica o horário da última condição relatada. |