Modo de setpoint de refrigeração/aquecimento - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Quando o modo de setpoint de refrigeração/aquecimento é usado, o objeto calcula até sete status diferentes com base na referência do setpoint de refrigeração e na referência do setpoint de aquecimento. Você também pode definir uma referência de ocupação opcional para suprimir o status da extensão e exibir uma cor de indicação de status desocupado exceto quando há um alarme alto ou baixo.

Figura 1. Modo de setpoint de refrigeração/aquecimento

A figura acima mostra o valor atual do alarme analógico à medida que ele muda.

O período do tempo de atraso começa quando o valor da referência do setpoint de refrigeração ou da referência do setpoint de aquecimento muda. Como a entrada está em estado de alerta baixo ao final do tempo de atraso de referência, o valor atual está em estado de alerta baixo.

O período do atraso do relatório começa quando o valor atual muda para qualquer estado de alarme ou alerta a partir do estado normal, do estado acima do setpoint ou do estado abaixo do setpoint, ou quando o valor da referência de comando muda. Todas as outras mudanças de estado são relatadas imediatamente.