Criação e exclusão de objetos - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é o recurso de criação e exclusão de objetos?

Este recurso permite gerenciar objetos na Metasys UI e na JCT. Você pode criar e excluir um ou vários objetos, descobrir objetos em integrações e configurar objetos.
Nota: A descoberta de objetos não está disponível na JCT.
Nota: Ao criar uma nova pasta, não inclua um $ como o último caractere no identificador único. Pastas que têm uma referência de item que termina com um caractere de $ não podem ser. Use a SCT ou o SMP para excluir esses casos.

Qual é a aparência dos ícones de criação e exclusão de objetos?

A tabela a seguir descreve os ícones de criação e exclusão de objetos.

Tabela 1. Ícones do recurso de criação e exclusão de objetos
Ícone Nome do ícone Descrição do ícone

Add Network Item (Adicionar item de rede) Abre o widget Criar Item

Excluir o assistente Network Item (Itens de rede), onde você pode criar um objeto. Abre o assistente Delete Item (Excluir item), onde você pode excluir um objeto.

Como posso acessar o recurso de criação e exclusão de objetos?

  1. Clique na guia Network (Rede) para abrir a árvore Network (Rede).
  2. O recurso de criação e exclusão de objetos é representado por uma barra de ferramentas acima da árvore de navegação. A barra de ferramentas contém o ícone Add Network Item (Adicionar item de rede), o ícone Tree Settings (Configurações da árvore) e o ícone Delete Network Item (Excluir item de rede).

Quem pode acessar e usar o recurso de criação e exclusão de objetos?

Este recurso é acessível tanto para usuários administradores como para usuários não administradores.

Você precisa da permissão para Configurar itens em pelo menos uma categoria de autorização para visualizar a barra de ferramentas de criação e exclusão de objetos na árvore Network (Rede). Se você não tiver essa permissão para nenhuma das categorias de autorização, o ícone Add Network Item (Adicionar item de rede) e o ícone Delete Network Item (Excluir item de rede) não serão exibidos. Além disso, para visualizar a árvore Network (Rede), é necessário ter a propriedade User Can View The Item Navigation Tree (Default Tree) (Usuário pode visualizar a árvore de navegação padrão do item) selecionada no recurso Gerenciamento de usuário na Metasys UI.

As ações disponíveis dependem de sua autorização. A tabela a seguir descreve as ações e as autorizações necessárias.
Tabela 2. Autorizações necessárias para o recurso de criação e exclusão de objetos
Ação Autorização necessária e outros requisitos
Criar um objeto Permissão para configurar itens em pelo menos uma das categorias de autorização. Isso se aplica a todos os tipos de objetos e a todos os meios de criação de objetos, incluindo descoberta.
Criar uma extensão de um objeto Permissão para configurar itens na categoria de autorização do objeto principal, pois as extensões herdam a categoria de autorização dos objetos principais.
Excluir um objeto
  • Permissão para configurar itens na categoria de autorização do objeto que você deseja excluir.
  • Um objeto com um ou mais objetos secundários só poderá ser excluído se também for possível excluir todos os objetos secundários.
  • Um objeto só poderá ser excluído se você puder criá-lo na Metasys UI.

Que tipos de objetos são compatíveis?

Dependendo do objeto selecionado na árvore Network (Rede), o assistente Create Item (Criar item) exibe os tipos de objetos disponíveis. Por exemplo, quando você seleciona um objeto de valor analógico, uma das opções para General Type (Tipo geral ) é Extension (Extensão), e as opções correspondentes para Object Type (Tipo de objeto ) são Alarm ( Alarme), Trend (Tendência), Averaging (Média), Totalization (Totalização) ou Load ( Carga ). A tabela a seguir apresenta uma descrição mais detalhada das diferentes opções.

Tabela 3. Assistente Create Item (Criar item) - opções de tipos
Opção na árvore Network (Rede) Opções de tipo geral Opções de tipo de objeto
Local Nenhum
Servidor Metasys Integração (apenas OAS, NAE85 e LCS85)
  • Integração BACnet
  • MSTP Field Bus
  • Integração VND
Objeto
  • Pasta
Além disso, somente OAS:
  • AV
  • BV
  • Calendário
  • MV
  • Programação
Extensão
  • Alarme
  • Média
  • Totalização
  • Tendência
Gerenciador Integração
  • Integração BACnet
  • MSTP Field Bus
  • Tronco LON
  • Tronco N2
  • Integração VND
Objeto
  • AV
  • Acumulador
  • Desligamento automático
  • BV
  • Calendário
  • Transmissão de dados
  • Controle de demanda de energia elétrica
  • Registro no evento
  • Pasta
  • Controle do gerador de carga
  • Dados globais
  • Grupo
  • Intertravamento
  • Loop
  • MV
  • Comando múltiplo
  • Notificação
  • Início otimizado
  • Programa (sistema de controle)
  • Medidor de pulso
  • Programação
  • Seleção de sinal
  • Relógio solar
  • Registro de tendências
Extensão
  • Alarme
  • Média
  • Totalização
  • Tendência
Integração Dispositivo de campo

Os tipos de objetos dependem do dispositivo de campo selecionado. Os seguintes tipos de objetos são compatíveis:

  • Para BACnet/IP: Dispositivo BACnet geral ou dispositivo BACnet/IP da família JCI
  • Para MSTP Field Bus: Dispositivo BACnet geral ou dispositivo BACnet da família JCI
  • Para tronco LON: Controlador LON
  • Para tronco N2: Controlador
  • Para integração VND: Controlador VND
Objeto Pasta
Extensão
  • Alarme
  • Média
  • Totalização
  • Tendência
Dispositivo de campo Field Point (Ponto de campo)
Os tipos de objetos dependem do ponto de campo selecionado. Os seguintes tipos de objetos são compatíveis:
  • Para o dispositivo BACnet geral: Acumulador, AI, AO, AV, Média, BI, BO, BV, Calendário, Valores de sequência de caracteres, Comando, Controle de demanda de energia elétrica, Registro no evento, Controle do gerador de carga, Grupo, Valor inteiro, Ponto de segurança de vida, Zona de segurança de vida, Controle de carga, Loop, MI, MO, MV, Notificação, Valor inteiro positivo, Programa (sistema de controle), Conversor de pulso, Programação, Múltiplos registros de tendências e Registro de tendências
  • Para o dispositivo BACnet/IP da família JCI: Acumulador, AI, AO, AV, BI, BO, BV, Calendário, MV, Notificação, Programação e Registro de tendências
  • Para o dispositivo BACnet da família JCI: Acumulador, AI, AO, AV, BI, BO, BV, Calendário, MV, Notificação, Programação e Registro de tendências
  • Para o Controlador VND: AI, AO, BI, BO, MI e MO
  • Para o Controlador N2: AI, AO, BI, BO, MI, MO, Acumulador e Contador de pulsos N2
  • Para o Controlador LON: AI, AO, BI, BO, MI e MO
Objeto Pasta
Extensão
  • Alarme
  • Média
  • Totalização
  • Tendência
Pasta Objeto
  • AV
  • Acumulador
  • Desligamento automático
  • BV
  • Calendário
  • Transmissão de dados
  • Controle de demanda de energia elétrica
  • Registro no evento
  • Pasta
  • Controle do gerador de carga
  • Dados globais
  • Grupo
  • Intertravamento
  • Loop
  • MV
  • Comando múltiplo
  • Notificação
  • Início otimizado
  • Programa (sistema de controle)
  • Medidor de pulso
  • Programação
  • Seleção de sinal
  • Relógio solar
  • Registro de tendências
Nota: Se você selecionar uma pasta sob uma integração, poderá adicionar um dispositivo de campo dentro dela. Se selecionar uma pasta sob um dispositivo de campo, poderá adicionar pontos de campo.
Qualquer tipo de objeto compatível com alarme, tendência ou outro tipo de extensão listado. Por exemplo: AV, BV, extensões, etc.
Nota: Quando você escolhe Extension (Extensão) como o tipo geral, as opções de tipo de objeto incluem apenas os tipos de extensão compatíveis com o objeto selecionado.
Extensão
  • Alarme
  • Média
  • Totalização
  • Carga
  • Tendência
Você também pode ver e editar os seguintes objetos:
Tabela 4. Objetos disponíveis para exibição e edição ou apenas para exibição
Tipo geral Objeto
Integração Visualize e edite os seguintes objetos após a criação no SMP ou na SCT:
  • Migração N1
  • Supervisor sem fio
  • Integração XL5K
  • Barramento SA (objeto interno)
  • Integração de conectores de dados externos em gerenciadores 12.0 para Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Ponto de campo nos dispositivos BACnet/IP e MS/TP Visualize e edite o seguinte objeto após a criação no SMP ou na SCT: Monitoramento da demanda de energia elétrica
Ponto de campo nos controladores LON e N1 Visualize e edite os seguintes objetos após a criação no SMP: Objeto de Integração Genérico (GIO)
Objeto

Visualize e edite os seguintes objetos após a criação no SMP ou na SCT:

  • Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR)
  • Monitoramento da demanda de energia elétrica

Visualize e edite os seguintes objetos após a criação na CCT:

  • Sequenciador de atividades
  • Aplicação local
  • Hardware local
Extensão Arquivo de recursos
Outro

Visualize os seguintes objetos após a criação no SMP ou na SCT:

  • Definição de resumo
  • Exibições

Visualize os seguintes objetos após a criação na SCT: Gráfico UGT/GGT

Como posso criar e configurar manualmente um objeto ou uma integração?

  1. Selecione o local (objeto) na árvore Network (Rede) onde você deseja criar o novo objeto.
  2. Clique ou toque no ícone de criação na parte superior esquerda da árvore Network (Rede). O assistente Create Item (Criar item) é aberto.
  3. Selecione um tipo geral na lista suspensa General Type (Tipo geral).
  4. Selecione um tipo de objeto na lista suspensa Object Type (Tipo de objeto).
  5. Verifique o valor no campo Unique Identifier (Identificador único) e altere-o, se necessário.
    Nota: Um valor padrão é usado para o identificador único. O identificador único é usado como parte da referência de item do objeto, que não pode ser modificada após sua criação. Você pode mudar o nome do objeto na guia Configuration (Configuração) do assistente. O nome do objeto é exibido na árvore Network (Rede).
  6. Clique ou toque em NEXT (Avançar).
  7. Preencha os campos obrigatórios na guia Configuration (Configuração) e, se aplicável, os campos em qualquer guia adicional no assistente. Por exemplo, se você criar um objeto de comando múltiplo, preencha os campos na guia Action Tables (Tabelas de ações). Se criar um objeto de programação, preencha os campos na guia Schedule (Programação). Se criar um objeto de registro no evento, preencha os campos na guia Event (Evento) ao lado da guia Configuration (Configuração).
  8. Clique ou toque em CREATE (Criar).
Nota: Para configurar completamente objetos de programação, intertravamento, comando múltiplo e outros, você precisa concluir a configuração no modo de edição do objeto recém-criado. O sistema navega automaticamente para o novo objeto após sua criação.

Como posso criar e configurar manualmente uma extensão?

  1. Selecione o local (objeto) na árvore Network (Rede) onde você deseja criar a extensão.
  2. Clique ou toque no ícone de criação na parte superior esquerda da árvore. O assistente Create Item (Criar item) é aberto.
  3. Selecione um tipo geral na lista suspensa General Type (Tipo geral).
  4. Selecione um tipo de objeto na lista suspensa Object Type (Tipo de objeto).
  5. Selecione um atributo na lista suspensa Attribute (Atributo).
  6. Insira um identificador único nas extensões Unique IdentifierDemich posso criar? campo.
    Nota: Um valor padrão é usado para o identificador único. O identificador único é usado como parte da referência de item do objeto, que não pode ser modificada após sua criação. Você pode mudar o nome do objeto na guia Configuration (Configuração) do assistente. O nome do objeto é exibido na árvore Network (Rede).
  7. Clique ou toque em NEXT (Avançar).
  8. Preencha os campos obrigatórios na guia Configuration (Configuração) para configurar a extensão.
  9. Clique ou toque em CREATE (Criar).

Que extensões posso criar?

A partir do Metasys Versão 12.0, você pode criar extensões de alarme, tendência, média , carga e totalização. Consulte Extensões de alarme, Extensões de tendência, Extensões de totalização, Extensões de média e Extensões de carga para obter mais informações sobre esses tipos de extensões.

Onde um objeto recém-criado aparece na árvore Network (Rede)?

Quando você cria um novo objeto no servidor, em um gerenciador ou um controlador, o objeto recém-criado é anexado ao final da lista do objeto principal. Você pode reorganizar a lista com a funcionalidade de organização de árvore. Consulte Configurações da árvore para obter mais informações.

Como posso excluir um objeto?

  1. Selecione o objeto que deseja excluir na árvore Network (Rede).
    Importante: Os objetos secundários de um objeto principal também são excluídos por essa ação.
  2. Clique ou toque no ícone de exclusão. A janela Delete Item (Excluir item) é aberta.
  3. Verifique as informações relativas à exclusão de um único objeto e seus objetos secundários.
  4. Clique ou toque em DELETE (Excluir).
Nota: Se o objeto selecionado ou qualquer um dos objetos secundários não puder ser excluído, será exibida uma mensagem para informar por que o objeto não pode ser excluído, incluindo o motivo pelo qual qualquer objeto secundário não pode ser excluído.

Consulte também Quem pode acessar e usar o recurso de criação e exclusão de objetos? para obter mais informações sobre a autorização para excluir um objeto.

Quem pode ver os resultados de uma operação de criação ou exclusão?

O resultado de qualquer operação de criação ou exclusão tem efeito imediato para o usuário que executou a ação. Entretanto, todos os outros usuários terão que atualizar o navegador da Web para ver as mudanças na árvore Network (Rede).

O recurso de criação e exclusão de objetos é compatível com todos os dispositivos?

Sim, o recurso de criação e exclusão de objetos é compatível com computadores desktop, tablets e smartphones.