Você pode configurar itens de rede com o ícone Tree Settings (Configurações da árvore) na barra de ferramentas de criação e exclusão de objetos. Por exemplo, é possível mostrar ou ocultar extensões nos servidores e gerenciadores, ou organizar a árvore Network (Rede).
Nota: Em Views (Exibições), é possível mostrar ou ocultar extensões, mas a árvore de navegação não pode ser reorganizada.
| Ícone | Nome do ícone | Descrição do ícone |
|---|---|---|
|
|
Configurações da árvore | Mostra extensões ocultas ou muda a forma como os itens são organizados na árvore de navegação. |
Como posso mostrar extensões ocultas?
É possível mostrar as extensões ocultas na guia Network (Rede).
- Clique no ícone Tree Settings (Configurações da árvore) .
- Selecione Show Hidden Extensions (Mostrar extensões ocultas).
Como posso organizar os itens da árvore Network (Rede)?
É possível organizar os itens da árvore Network (Rede) na guia Network (Rede) usando o recurso de organização de árvore.
- Clique no ícone Tree Settings (Configurações da árvore) .
- Clique em Organize Tree (Organizar árvore).
- Use as setas para cima e para baixo para mover um ou mais itens sob o mesmo item principal. Pressione a tecla Shift ou Ctrl para selecionar vários itens. Também é possível realizar a operação de arrastar e soltar para mover um ou vários itens. Pressione Esc para interromper uma operação de arrastar e soltar.
- Classifique os itens sob o mesmo item principal em ordem crescente ou decrescente usando as setas A-Z e Z-A, respectivamente. Nota: O recurso de classificação reconhece apenas uma lista contínua de itens selecionados. Além disso, se houver alguma pasta incluída nos itens selecionados, ela será classificada para aparecer antes de qualquer extensão.
- Clique na marca de verificação para salvar as alterações. Clique no x para cancelar as alterações e fechar o recurso de organização de árvore.
- Atualize o navegador da Web para ver as mudanças feitas.
Nota: Não é possível adicionar nem remover itens da árvore usando o recurso de organização de árvore. Use o recurso de criação ou exclusão para completar essas ações.
Quem pode usar o recurso de organização de árvore?
Todos os usuários têm autorização para usar o recurso de organização de árvore sem precisar de permissões ou privilégios especiais.
Não posso mover nem classificar um objeto usando o recurso de organização de árvore. Qual é o motivo?
Há certas restrições no recurso de organização de árvore:
- Você não pode ordenar itens do site ou do arquivo.
- Não é possível ordenar itens em dispositivos anteriores à versão 5.2.
- Não é possível mudar as associações entre itens principais e secundários. Só é possível mover itens dentro do seu nível atual.
As mudanças na árvore Network (Rede) são salvas para todos os usuários?
Sim. Quando você salva suas mudanças de ordem dos itens usando o recurso de organização de árvore, a mesma ordem é refletida em toda a Metasys UI ou JCT para todos os usuários. Se as mudanças não aparecerem imediatamente, talvez seja necessário atualizar a página ou fazer login na Metasys UI ou JCT novamente.
O recurso de organização de árvore é compatível com todos os dispositivos?
O recurso de organização de árvore só é compatível com computadores desktop.