Nome de usuário e senhas - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Como posso gerenciar contas e senhas de usuário para a JCT?

As contas e senhas de usuário são compartilhadas entre a SCT e a JCT, mas só podem ser gerenciadas por meio da SCT. Para gerenciar contas e senhas de usuário por meio da SCT, usando as seguintes opções no menu Ferramentas de SCT:
  • Alterar senha: use essa opção para alterar sua própria senha para JCT e SCT.
  • Administrador: use essa opção para abrir o Sistema administrador de segurança da SCT, onde é possível gerenciar todas as contas de usuário para A SCT e JCT. Essa opção está disponível apenas para administradores.

    Para obter mais informações, consulte o menu Ferramentas na SCT: Ajuda da ferramenta de configuração do sistema (LIT-12011964).