Comandos de objetos de dispositivo do gerenciador - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A tabela a seguir lista os comandos compatíveis com o objeto de dispositivo do gerenciador.

Tabela 1. Comandos de objetos de dispositivo do gerenciador

Nome do comando

Parâmetros

Descrição

Ativar alterações Valor Ativa as alterações pendentes do atributo nas portas de rede do gerenciador de rede. O comando ativa todas as alterações pendentes em todas as portas de rede no gerenciador; portas individuais não podem ser ativadas separadamente. Além disso, esse comando só é oferecido quando a área de estágio no gerenciador tem arquivos esperando por ativação, que é indicado quando o atributo Alterações pendentes de um ou mais objetos de integração está definido como Verdadeiro. Após emitir este comando, os atributos Changes Pending (Alterações pendentes) dos objetos de integração no gerenciador serão configurados como Falso. Opções de comando: atualizar alterações de atributos pendentes Com exceção do número da rede e atualizar todas as alterações de atributos pendentes e reiniciar dispositivo.
Nota: Este comando está disponível apenas para gerenciadores de rede na Versão 11.0 ou posterior.
Aplicar arquivos em etapas Nenhum Ativa todos os arquivos em etapas no gerenciador. O comando é oferecido somente quando a área de preparação tem arquivos para o gerenciador selecionado. Se o código estiver em estágios, o gerenciador mudará para a partição inativa re provisionada. Após a ativação, a área de preparação está vazia.
Nota: Este comando está disponível apenas para gerenciadores de rede na Versão 10.1 ou posterior.
Arquivamento Nenhum Arquiva as instâncias de objetos na memória não volátil.
Cancelar arquivos em etapas Nenhum Limpa todos os arquivos em etapas no gerenciador. O comando só é oferecido quando o gerenciador selecionado tem arquivos em etapas. Após emitir este comando para cancelar os arquivos em etapas, o comando Apply Staged Files só estará disponível depois de emitir outro download em etapas da SCT.
Nota: Este comando está disponível apenas para gerenciadores de rede na Versão 10.1 ou posterior.
Alterar auditoria nível de classe ativado Valor Muda o atributo Audit Enabled Class Level (Auditoria ativada de nível de classe). O intervalo inteiro é 1-4.
Redescobrir sequências de texto Nenhum Solicita ao sistema redescobrir cadeias de caracteres de texto para alguns objetos integrados de BACnet binários e multiestado. Em alguns casos, o Site Director pode perder sequências de texto quando alterações de configuração online são feitas. Quando isso ocorre, as palavras Text not found aparecem no Site Management Portal, Ready Access Portal e Advanced Reporting. As seguintes alterações de configuração (e outras variações) podem causar este:
  • Se um NxE secundário contiver enumerações definidas pelo usuário e, em seguida, o Site Director for recriado ou baixado sem fazer upload anterior.
  • Se um NxE incluir enumerações definidas pelo usuário e, em seguida, o Site Director local for alterado para qualquer dispositivo que não seja ele mesmo.

Para corrigir a partir dessas situações, emita o comando Rediscover Text Strings para o NxE contendo os objetos que estão exibindo os erros.

Nota: Depois de enviar esse comando a um Site Director, envie-o também para todos os dispositivos vinculados com cadeias de texto personalizadas que incluem uma integração BACnet.
Redefinir dispositivo Nenhum Inicia uma redefinição ordenada que salva as alterações recentes no banco de dados de arquivamento do gerenciador para memória Flash e reinicia o sistema operacional do gerenciador. Quando o gerenciador requer uma redefinição, a barra de título do objeto no painel de exibição exibe a necessidade de redefinição.

Rotear amostras

Nenhum

Encaminha todas as amostras de tendências do gerenciador para o REPositório ADS, que é o Site Director com mais frequência. Emita este comando antes de atualizar um gerenciador para garantir que o Site Director tenha todas as amostras possíveis. Aguarde cerca de 5 minutos para que todas as amostras sejam encaminhadas.
Atualizar uso do flash Nenhum Comanda o gerenciador para recalcular o valor de uso do flash registrado na guia Diagnostic (Diagnóstico) do gerenciador de rede. Este valor é um percentual estimado de memória flash atualmente em uso.