Visão geral dos gráficos - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

Posso navegar entre os gráficos?

A partir do Metasys Versão 13.0, é possível configurar gráficos da Metasys UI em servidores e gerenciadores para incluir botões para navegar até outros gráficos da Metasys UI. Para configurar a navegação entre os gráficos, na JCT e na SCT, conclua as seguintes etapas:
  1. Na JCT, abra o Editor de gráficos do gráfico necessário, conforme descrito em Editor de gráficos
  2. Na biblioteca de símbolos básicos, adicione um símbolo de botão ao gráfico.
  3. No painel Bindings (Vinculações), configure as vinculações do botão para fazer referência a um gráfico da árvore Network (Rede).
    Nota: No painel Bindings (Vinculações), é possível encontrar os gráficos da Metasys UI na árvore Network (Rede), expandindo a pasta Graphics (Gráficos) em um servidor Metasys ou em qualquer gerenciador compatível com gráficos da Metasys UI.
  4. Salve o gráfico que você está editando.
  5. Na SCT, abra o mesmo arquivo e, em seguida, conclua uma operação de sincronização ou download do servidor ou gerenciador onde o gráfico editado está localizado.
Nota: Você também pode navegar diretamente até um gráfico em um gerenciador, selecionando-o na árvore Network (Rede).