O que é a guia Master (Mestre)?
A guia Master (Mestre) permite visualizar um gráfico da camada mestre. A menos quando desativado, o gráfico da camada mestre aparece na camada mais inferior de todos os gráficos da Metasys UI no site.
Para editar ou desativar o gráfico da camada mestre, clique no botão de lápis no canto superior direito do gráfico.
O que é o gráfico da camada mestre?
O gráfico da camada mestre atua como uma camada de fundo em todos os gráficos, de modo que você não precisa mais gerenciar camadas de fundo diferentes para cada gráfico da Metasys UI no site. O gráfico da camada mestre normalmente contém o logotipo da empresa, imagens ou cores de fundo e dados comuns, incluindo temperatura e umidade do ar externo.
Como posso criar um gráfico de camada mestre? Como posso editar um gráfico de camada mestre?
Por padrão, a guia Master (Mestre) exibe um gráfico de camada mestre em branco.
- Clique no botão de lápis no canto superior direito da visualização do gráfico de camada mestre. O gráfico de camada mestre é aberto no Editor de gráficos.
- Clique no botão de camada para abrir o painel Layers (Camadas). Adicione uma imagem de fundo. Adicione camadas adicionais para qualquer elemento, imagem ou símbolo que deseja incluir no gráfico de camada mestre.
- Adicione elementos, imagens ou símbolos.
- Clique no botão de corrente para vincular elementos e símbolos a pontos explícitos. A vinculação a pontos com alias não é compatível com o gráfico de camada mestre.
- Clique em SAVE (Salvar). A visualização do gráfico de camada mestre é aberta no Gerenciador de gráficos.
Siga as mesmas etapas para editar um gráfico de camada mestre existente.
Como posso desativar um gráfico de camada mestre? Como posso ativar um gráfico de camada mestre após desativá-lo?
É possível desativar um gráfico de camada mestre para um único gráfico da Metasys UI. Você também pode ocultar o gráfico de camada mestre. Há duas configurações para o gráfico de camada mestre no painel Layers (Camadas) do Editor de gráficos: um botão de alternância para desativar o gráfico de camada mestre e uma caixa de seleção para ocultá-lo.
| Configuração do painel Layers (Camadas) para o gráfico da Metasys UI | Editor de gráficos | Visualização do Gerenciador de gráficos | Widget Gráficos (visualizador) | Painel Layers (Camadas) do widget Gráficos |
|---|---|---|---|---|
| Botão de alternância ativado Caixa de seleção marcada |
Exibido | Exibido | Exibido | Exibido |
| Botão de alternância desativado Caixa de seleção desmarcada |
Não exibido | Não exibido | Não exibido | Não exibido |
| Botão de alternância ativado Caixa de seleção desmarcada |
Não exibido | Não exibido | Não exibido | Exibido |
| Botão de alternância desativado Caixa de seleção marcada |
Exibido | Não exibido | Não exibido | Não exibido |
- Na guia Graphics (Gráficos), selecione o gráfico da Metasys UI na lista.
- Clique no botão de lápis no canto superior direito da visualização do gráfico da Metasys UI.
- Clique no botão de camada para abrir o painel Layers (Camadas).
- Clique em OFF (Desligar).
- Clique em SAVE (Salvar).
- Na guia Graphics (Gráficos), selecione o gráfico da Metasys UI na lista.
- Clique no botão de lápis no canto superior direito da visualização do gráfico da Metasys UI.
- Clique no botão de camada para abrir o painel Layers (Camadas).
- Desmarque a caixa de seleção.
- Clique em SAVE (Salvar).
- Na guia Graphics (Gráficos), selecione o gráfico da Metasys UI na lista.
- Clique no botão de lápis no canto superior direito da visualização do gráfico da Metasys UI.
- Clique em ON (Ligar).
- Clique em SAVE (Salvar).
O gráfico de camada mestre é salvo no arquivamento da SCT?
Sim, o gráfico de camada mestre é armazenado no arquivamento da SCT, mas não em um formato que pode ser aberto e visualizado na SCT. Só é possível visualizar o gráfico de camada mestre na JCT (e na Metasys UI, após fazer download para o site).
Onde o gráfico de camada mestre é armazenado quando uso o arquivo da Metasys UI?
Quando você usa o gráfico de camada mestre na Metasys UI, o gráfico é armazenado no banco de dados XMS. Só é possível visualizar o gráfico de camada mestre na Metasys UI e na JCT somente após fazer upload do arquivamento.
O que acontecerá se eu tiver um gráfico de camada mestre configurado na JCT, um gráfico de camada mestre diferente configurado na Metasys UI e fizer download do arquivamento?
Se você tiver um gráfico de camada mestre configurado na JCT diferente do gráfico de camada mestre configurado na Metasys UI, fazer download do arquivamento para o site substituirá o gráfico na Metasys UI pelo gráfico da JCT. Ao visualizar ou editar uma camada mestre na JCT, você visualiza ou edita a camada mestre no Site Director. Ao editar e salvar a camada mestre do Site Director, uma cópia dessa camada mestre é salva em todas as camadas mestres de todos os outros dispositivos compatíveis com gráficos.
Como as edições feitas em uma camada mestre em um Site Director são propagadas para outros dispositivos?
Para a Versão 13.0, a propagação do gráfico de camada mestre e de imagens de fundo do Site Director para gerenciadores secundários só está disponível na JCT. A propagação da camada mestre e as imagens de fundo ocorrem no Gerenciador de gráficos da JCT, pois você salva a camada mestre ao editá-la ou ao fazer download do gerenciador secundário da SCT.
No Gerenciador de gráficos da Metasys UI, ao editar a camada mestre em um servidor, ela não propaga nenhuma alteração para os gerenciadores secundários e resulta em discrepâncias de visualização. É necessário usar o recurso camada mestre da JCT e salvar a camada mestre novamente. Quando isso for feito, todos os dispositivos compatíveis com gráficos terão a camada mestre salva neles no arquivamento. Quando baixados, os gerenciadores secundários da Metasys UI exibem a camada mestre e as imagens de fundo atualizadas.
Qualquer operação de rebaixamento realizada também faz com que o gerenciador tenha um gráfico de camada mestre que não corresponde aos novos sites, a camada mestre. Para propagar a camada mestre do local para o gerenciador rebaixado, é necessário concluir o fluxo de trabalho descrito acima.