Uso do painel de visualização - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é um alias de gráfico e como posso configurar um alias para um objeto?

Um alias de gráfico indica uma parte da referência do item do gráfico, até e incluindo o nome da pasta contendo o objeto ou do controlador contendo o ponto. Isso significa que os pontos do objeto selecionado como alias do gráfico são usados para resolver automaticamente os pontos correspondentes no gráfico e você não precisa executar vinculações explícitas.

Para configurar o alias de gráfico de um objeto, conclua as seguintes etapas:
  1. Abra o gerenciador de gráficos e selecione o objeto necessário.
  2. No painel de visualização, vá até Graphic Alias (Alias de gráfico) e clique em Click To Add (Clique para adicionar).
  3. Clique no ícone de árvore para abrir a janela Add Item (Adicionar item).
  4. Selecione o item necessário.
  5. Clique em OK.
  6. Clique na marca de verificação para salvar as alterações.