O que é o painel de visualização?
O painel de visualização permite visualizar os gráficos compatíveis, incluindo gráficos legados. Quando você seleciona um equipamento, um espaço, um objeto de rede ou uma definição de equipamento, o painel de visualização exibe o primeiro gráfico da lista de gráficos. Clique em um gráfico na lista para visualizá-lo.
Só é possível acessar o Editor de gráficos a partir do painel de visualização. O ícone de lápis aparece no canto superior direito do painel de visualização de todos os gráficos da Metasys UI. É possível mudar o nome de um gráfico da Metasys UI existente no painel de visualização.
- Objetos de site
- Servidores
- Gerenciadores na versão 12.0 ou posterior
- Objetos com Alarme intrínseco definido configurado como Verdadeiro
Como posso usar o painel de visualização?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços), Equipment Definitions (Definições de equipamento) ou Network (Rede) na lista e, em seguida, selecione o item necessário.
- Selecione um gráfico na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços), Equipment Definitions (Definições de equipamento) ou Network (Rede) na lista e, em seguida, selecione o item necessário.
- Selecione um gráfico da Metasys UI na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique no ícone de lápis. O gráfico é aberto no Editor de gráficos. Para obter mais informações sobre como usar o Editor de gráficos, consulte Editor de gráficos.
Quais são as restrições ou as limitações do painel de visualização?
Alguns gráficos legados podem não ser exibidos corretamente no painel de visualização. Por exemplo, os gráficos da AGA não são exibidos no painel de visualização. Em vez dele, será mostrada uma mensagem informando que o gráfico não é compatível. Alguns símbolos em gráficos legados também podem não ser exibidos. O símbolo do módulo de controle de sala (RCM) em gráficos do Graphics+ não é exibido na visualização. O RCM de um gráfico do Graphics+ só será mostrado se o gráfico for visualizado no widget Gráficos.
É possível associar objetos compatíveis a gráficos legados no widget Detalhe.
Como posso mudar o nome de um gráfico da Metasys UI?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços), Equipment Definitions (Definições de equipamento) ou Network (Rede) na lista e, em seguida, selecione o item necessário.
- Selecione um gráfico da Metasys UI na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique no nome do gráfico da Metasys UI. O campo de edição de nome é mostrado.
- Insira um nome no campo Name (Nome). Nota: Os seguintes caracteres são inválidos para o nome do gráfico: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, . (ponto) e , (vírgula).
- Clique na marca de verificação para aceitar as alterações ou em X para cancelá-las.
Como posso visualizar ou alterar os itens atribuídos aos gráficos?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços), Equipment Definitions (Definições de equipamento) ou Network (Rede) na lista e, em seguida, selecione o item necessário.
- Selecione um gráfico na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique em VIEW & ASSIGN (Visualizar e atribuir).
- Na janela Assign Graphic (Atribuir gráfico), selecione um ou mais itens e clique no botão de seta para a direita para adicionar itens atribuídos ao gráfico. Selecione um ou mais itens e clique no botão de seta para a esquerda para remover itens atribuídos ao gráfico. Nota: Se o item já tiver um gráfico atribuído a ele, você verá um ícone vermelho ao lado do item selecionado com um aviso indicando que a atribuição será substituída quando a alteração for salva.
- Clique em SAVE (Salvar). Clique em CANCEL (Cancelar) para cancelar as alterações.
Como posso atribuir um gráfico compatível a um equipamento, espaço ou objeto de rede?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços) na lista.
- Selecione Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos).
- Selecione um gráfico na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique em ASSIGN & EDIT (Atribuir e editar).
- Na janela Assign Graphic (Atribuir gráfico), selecione um equipamento, espaço ou objeto de rede.
- Clique no botão de seta para a direita para adicionar itens atribuídos a um gráfico. Clique no botão de seta para a esquerda para remover itens atribuídos ao gráfico.
- Clique em SAVE (Salvar). Clique em CANCEL (Cancelar) para cancelar as alterações.
Como posso atribuir uma definição de equipamento a um equipamento ou espaço?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços) na lista.
- Selecione Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos).
- Selecione um gráfico na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique em ASSIGN & EDIT (Atribuir e editar).
- Na janela Assign Graphic (Atribuir gráficos), selecione a guia Equipment Definitions (Definições de equipamento). Essa guia mostra todas as definições de equipamento que não foram atribuídas a gráficos.
- Selecione as definições de equipamento desejadas e clique no botão de seta para a direita para atribuí-las ao gráfico. Clique no botão de seta para a esquerda para remover as definições de equipamento atribuídas ao gráfico. Nota: Quando você seleciona a guia Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços), a definição de equipamento atribuída aparece na área Assigned To (Atribuído a) da janela. Você pode selecionar e mover mais equipamentos e espaços com a árvore de equipamentos e espaços.
- Clique em SAVE (Salvar). Clique em CANCEL (Cancelar) para cancelar as alterações.
Como posso visualizar ou alterar os itens atribuídos a definições de equipamento?
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no canto superior esquerdo da barra lateral.
- Selecione Equipment Definitions (Definições de equipamento) na lista.
- Selecione um gráfico na lista de gráficos. O gráfico é exibido no painel de visualização.
- Clique em VIEW & ASSIGN (Visualizar e atribuir).
- Verifique a definição de equipamento atribuída ao gráfico na área Assigned To (Atribuído a) da janela.
- Clique no botão de seta para a direita para adicionar as definições de equipamento atribuídas ao gráfico. Clique no botão de seta para a esquerda para remover as definições de equipamento atribuídas ao gráfico. Nota:
- Se você dissociar um gráfico de todas as definições do equipamento, ele se tornará disponível na pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos:).
- Se você dissociar um gráfico de uma definição, ele será removido de todos os equipamentos dentro da definição.
- Clique em SAVE (Salvar). Clique em CANCEL (Cancelar) para cancelar as alterações.
O que é um alias de gráfico e como posso configurar um alias para um objeto?
Um alias de gráfico indica uma parte da referência do item do gráfico, até e incluindo o nome da pasta contendo o objeto ou do controlador contendo o ponto. Isso significa que os pontos do objeto selecionado como alias do gráfico são usados para resolver automaticamente os pontos correspondentes no gráfico e você não precisa executar vinculações explícitas.
- Abra o gerenciador de gráficos e selecione o objeto necessário.
- No painel de visualização, vá até Graphic Alias (Alias de gráfico) e clique em Click To Add (Clique para adicionar).
- Clique no ícone de árvore para abrir a janela Add Item (Adicionar item).
- Selecione o item necessário.
- Clique em OK.
- Clique na marca de verificação para salvar as alterações.