É possível usar o Gerenciador de gráficos na JCT para criar, excluir e modificar gráficos da Metasys UI nos gerenciadores SNx versão 13.0 e posteriores do Metasys, incluindo gerenciadores Site Director e gerenciadores secundários.
A partir da Versão 13.0, todos os gerenciadores SNx incluem uma pasta de gráficos criada pelo sistema na árvore Network (Rede). Essa pasta pode ser escolhida como o local para a criação de novos gráficos na JCT, o que permite armazenar gráficos diretamente em um gerenciador específico. Ao criar gráficos na pasta de gráficos de um gerenciador específico, é possível aninhar os gráficos para criar uma hierarquia organizada de até sete níveis. Também é possível criar gráficos associados a itens de rede em gerenciadores, como controladores de campo e extensões de alarme.
Para criar e excluir gráficos na pasta Graphics (Gráficos) de um gerenciador específico, use a barra de ferramentas do gerenciador de gráficos, que inclui ícones para adição e exclusão de gráficos. Essa barra de ferramentas só aparece no Gerenciador de gráficos da JCT quando você seleciona a pasta De gráficos criada pelo sistema de um gerenciador ou qualquer gráfico nessa pasta. A barra de ferramentas do gerenciador de gráficos é exibida no Gerenciador de gráficos abaixo do menu suspenso Location List (Lista de locais) e acima da pasta All Metasys UI Graphics (Gráficos da Metasys UI). Para obter detalhes, consulte Uso de gráficos da Metasys UI em gerenciadores e Uso de gráficos da Metasys UI em gerenciadores
| Número | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ícone add/+ | Clique neste ícone para criar um novo gráfico em um gerenciador no local selecionado no momento. |
| 2 | Barra de ferramentas do gerenciador de gráficos | Essa barra de ferramentas aparece quando você seleciona a pasta Graphics (Gráficos) ou qualquer gráfico nessa pasta, em qualquer gerenciador compatível com gráficos da Metasys UI. |
| 3 | Ícone de exclusão | Clique neste ícone para excluir o gráfico selecionado de um gerenciador. |
| 4 | Pasta Graphics (Gráficos) | Essa pasta criada pelo sistema é usada para incluir todos os gráficos da Metasys UI em um gerenciador. |
Como posso visualizar gráficos da Metasys UI em gerenciadores?
É possível visualizar o gráfico da Metasys UI clicando nele na árvore Building Network (Rede do edifício) do gerenciador no Gerenciador de gráficos.
- Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), expanda o gerenciador necessário.
- Expanda a pasta Graphics (Gráficos ) e selecione o gráfico necessário. O gráfico é exibido na janela de visualização .
- Na árvore Network (Rede), localize o gerenciador onde o gráfico está localizado e expanda o gerenciador.
- Expanda a pasta Graphics (Gráficos) do gerenciador e selecione o gráfico necessário. O gráfico é mostrado no widget Gráficos no painel Network (Rede).
Como posso criar gráficos da Metasys UI em gerenciadores?
Para criar gráficos da Metasys UI em um gerenciador, crie o gráfico na JCT e, em seguida, conclua uma operação de sincronização ou download na SCT.
Se você criar um gráfico diretamente da pasta de gráficos de um gerenciador, ele será armazenado naquele gerenciador. Se você criar um gráfico por meio da associação a um gerenciador ou um item de rede sob um gerenciador, o gráfico sempre será armazenado no Site Director.
Para criar um gráfico em um gerenciador específico, conclua as seguintes etapas:
- Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), expanda o gerenciador necessário e selecione a pasta Graphics (Gráficos ).
- Na barra de ferramentas do gerenciador de gráficos, clique no ícone + .
-
Na janela New Graphic (Novo gráfico ), conclua as seguintes etapas:
- Selecione um modelo.
-
No campo Name (Nome ), insira um nome para o gráfico.
Nota: Os seguintes caracteres são inválidos para o nome do gráfico:
<, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, .( e , (vírgula). - Se necessário, no campo Description (Descrição ), insira uma descrição.
- Na lista Authorization Category (Categoria de autorização ), selecione a categoria necessária.
- Clique em CREATE (Criar). O gráfico é exibido na pasta Graphics (Gráficos ) na árvore Network (Rede).
Após criar um gráfico, use a operação de download ou sincronização da SCT. Se o gráfico for armazenado no gerenciador, faça o download ou sincronize apenas esse gerenciador. Se o gráfico for armazenado no Site Director, mas associado a um item de rede em um gerenciador vinculado, será necessário baixar ou sincronizar tanto o Site Director quanto o gerenciador secundário.
Como posso criar gráficos aninhados da Metasys UI nos gerenciadores?
Para criar gráficos aninhados em um gerenciador, na JCT, conclua as seguintes etapas:
- Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), expanda o gerenciador necessário e selecione a pasta Graphics (Gráficos ).
- Selecione o gráfico ao qual deseja aninhar outro gráfico.
- Na barra de ferramentas do gerenciador de gráficos, clique no ícone + .
-
Na janela New Graphic (Novo gráfico ), conclua as seguintes etapas:
- Selecione um modelo.
-
No campo Name (Nome ), insira um nome para o gráfico.
Nota: Os seguintes caracteres são inválidos para o nome do gráfico:
<, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, .( e , (vírgula). - Se necessário, no campo Description (Descrição ), insira uma descrição.
- Na lista Authorization Category (Categoria de autorização ), selecione a categoria necessária.
- Clique em CREATE (Criar) . Na árvore Network (Rede), o gráfico aparece como um gráfico secundário do gráfico ao qual você o adicionou.
Como posso modificar os gráficos da Metasys UI em gerenciadores?
- Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), expanda o gerenciador necessário e selecione a pasta Graphics (Gráficos ).
- Selecione o gráfico necessário.
- No painel de visualização, clique no ícone de edição .
- Edite o gráfico conforme necessário.
- Clique em SAVE (Salvar ) e em EXIT (Sair).
Como posso excluir gráficos da Metasys UI em gerenciadores?
- Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), expanda o gerenciador necessário e selecione a pasta Graphics (Gráficos ).
- Selecione o gráfico necessário.
- Na barra de ferramentas do gerenciador de gráficos, clique no ícone de excluir e confirme a exclusão.
No Items. - Abra o menu do usuário e clique em Gerenciamento de recursos e Gerenciador de gráficos.
- Na guia Graphics (Gráficos ), na lista Location (Local), selecione Network (Rede).
- Na árvore Network (Rede), selecione a pasta All Metasys UI Graphics (Gráficos da Metasys UI ).
- Na lista de gráficos , selecione o gráfico que deseja excluir.
- Na barra de ferramentas da lista de gráficos , clique no ícone de excluir e confirme a exclusão.
No Items.