O que é a lista de gráficos?
- Gráficos da Metasys UI
- Gráficos do Graphics+
- Gráficos padrão (chamados de gráficos UGT no painel de visualização)
- Gráficos da Advanced Graphics Application (AGA) Nota: Os gráficos da AGA não são compatíveis na Metasys UI. Os gráficos da AGA aparecem na lista de gráficos quando a pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos) é selecionada. Os gráficos da AGA não podem ser visualizados nem associados a equipamentos, espaços, objetos de rede ou definições de equipamento.
Quando a pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos) é selecionada, a lista de gráficos exibe todos os gráficos compatíveis associados a equipamentos, espaços, objetos de rede ou definições de equipamento.
- O gráfico do equipamento (se não houver nenhum gráfico com alias atribuído à definição do equipamento)
- O gráfico de exceção (se houver um gráfico com alias atribuído à definição do equipamento)
- O gráfico com alias (se houver um gráfico com alias atribuído à definição do equipamento)
Um gráfico de exceção pode ser um gráfico da Metasys UI, um gráfico do Graphics+ ou um gráfico padrão. Gráficos com alias só podem ser gráficos da Metasys UI. Se um equipamento tiver gráficos de exceção e um gráfico com alias atribuído a ele, os gráficos de exceção serão listados primeiro e o gráfico com alias aparece no fim da lista.
Quando um espaço é selecionado, a lista de gráficos exibe todos os gráficos do espaço.
Quando você seleciona Equipment Definitions (Definições de equipamento) na lista e, em seguida, seleciona uma definição, a lista de gráficos exibe o gráfico com alias e qualquer gráfico de exceção para a definição selecionada.
O que representam os ícones na lista de gráficos?
Ícone | Nome do ícone | Descrição do ícone |
---|---|---|
|
Adicionar novo gráfico | Cria um novo gráfico. |
|
Copiar | Copia um gráfico da Metasys UI. |
|
Colar | Cola o gráfico da Metasys UI que você copiou. |
|
Classificar para baixo | Move o gráfico para baixo na lista. |
|
Classificar para cima | Move o gráfico para cima na lista. |
|
Excluir | Exclui o gráfico da lista. |
|
Gráfico com alias ativado | Este ícone é exibido quando os gráficos com alias estão ativados. Este ícone é usado na lista de gráficos de um equipamento ou de uma definição de equipamento. |
|
Gráfico com alias desativado | Este ícone é exibido quando os gráficos com alias estão desativados. Este ícone é usado na lista de gráficos de um equipamento ou de uma definição de equipamento. |
Como posso criar um gráfico da Metasys UI a partir da lista de gráficos?
Para criar um gráfico da Metasys UI para um equipamento, espaço, objeto de rede ou na pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos), consulte Criação de gráficos de equipamentos, de espaços, de redes ou não atribuídos.
Para criar um gráfico com alias, consulte Criação de gráficos com alias.
Para criar um gráfico de exceção da Metasys UI, consulte Criação de gráficos de exceções.
Como posso copiar e colar um gráfico da Metasys UI a partir da lista de gráficos?
É possível copiar e colar gráficos da Metasys UI de Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços) ou de Network (Rede).
- Clique na guia Graphics (Gráficos) no painel esquerdo.
- Selecione Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços) ou Network (Rede) na lista. Selecione um equipamento, espaço, objeto de rede ou a pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos).
- Selecione um gráfico da Metasys UI na lista de gráficos.
- Clique no ícone de copiar.
- Navegue e selecione o equipamento, espaço ou objeto de rede ao qual deseja que o gráfico seja associado. Como alternativa, selecione a pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos).
- Clique no ícone de colar. Nota: Se já houver um gráfico da Metasys UI com o mesmo nome para o equipamento, espaço ou objeto de rede selecionado, ou na pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos), o nome do gráfico colado terá um # no final.
Como posso excluir um gráfico da Metasys UI?
É possível excluir um gráfico da Metasys UI no Gerenciador de gráficos excluindo-o da lista de gráficos. Embora seja possível excluir gráficos da Metasys UI na SCT, essa ação só deve ser realizada no Gerenciador de gráficos. Exclua um gráfico do Graphics+ ou um gráfico padrão no SMP ou na SCT.
- Clique em um gráfico da Metasys UI na lista de gráficos.
- Clique no ícone de excluir. A janela Delete Graphic (Excluir gráfico) lista o equipamento, os espaços ou os objetos de rede aos quais o gráfico está associado.
- Clique em DELETE (Excluir) para excluir o gráfico permanentemente. Ou clique em CANCEL (Cancelar) para cancelar a exclusão.
Como posso ordenar os gráficos na lista de gráficos?
É possível classificar (ou reordenar) todos os gráficos na lista de gráficos, exceto aqueles listados na pasta Unassigned Graphics (Gráficos não atribuídos) e nas definições de equipamento. Se a lista tiver um gráfico de exceção, o gráfico com alias desativado mostrado no final da lista não poderá ser classificado (ou reordenado).
- Clique em um gráfico na lista de gráficos.
- Clique no botão de seta para cima para mover o gráfico para cima na lista.
Clique no botão de seta para baixo para mover o gráfico para baixo na lista.