Criação de gráficos de equipamentos, de espaços, de redes ou não atribuídos - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

O que é um gráfico de rede?

Um gráfico de rede é um gráfico da Metasys UI associado a um objeto de rede.

Como posso criar um gráfico de rede?

  1. Selecione a guia Graphics (Gráficos).
  2. Selecione Network (Rede) na lista e selecione um objeto de rede.
  3. Clique em + ou em + ADD GRAPHIC (+ Adicionar gráfico) na lista de gráficos. A janela New Graphic (Novo gráfico) é aberta.
  4. Selecione um modelo na lista Default (Padrão) ou na lista Custom (Personalizado).
  5. Insira um nome no campo Name (Nome).
    Nota: Os seguintes caracteres são inválidos para o nome do gráfico: <, >, :, ", /, \, ?, *, |, @, #, . (ponto) e , (vírgula).
  6. Se necessário, insira uma descrição.
  7. Selecione uma categoria de autorização.
  8. Clique em CREATE (Criar). O gráfico é aberto no Editor de gráficos. Para obter mais informações sobre como usar o Editor de gráficos, consulte Editor de gráficos.