O que é o Gerenciador de gráficos?
O Gerenciador de gráficos é o ponto de entrada para a criação e edição de gráficos da Metasys UI, incluindo gráficos com alias, gráficos da camada mestre e modelos. O Gerenciador de gráficos permite visualizar e gerenciar as associações de espaços e equipamentos com todos os gráficos compatíveis. Também é possível importar e exportar símbolos personalizados e gráficos da Metasys UI com o Gerenciador de gráficos.
Como posso acessar o Gerenciador de gráficos?
- Abra o menu do usuário.
- Clique em Feature Management (Gerenciamento de recursos).
- Clique em Graphics Manager (Gerenciador de gráficos).
Se você abrir o painel de navegação e selecionar um espaço no Gerenciador de gráficos, o Gerenciador de gráficos será fechado e o painel Space (Espaço) do espaço selecionado será aberto.
Qual é o layout do Gerenciador de gráficos?
| Número | Nome | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
1 |
Guia Graphics (Gráficos) | Abre a guia Graphics (Gráficos). É possível visualizar, criar, editar e excluir gráficos da Metasys UI, além de associar gráficos a espaços, equipamentos, definições de equipamentos e objetos de rede. Por padrão, a guia Graphics (Gráficos) é aberta quando você acessa o Gerenciador de gráficos. | |
|
2 |
Lista de locais |
Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços) |
Lista os equipamentos e espaços configurados no site. Clique em um equipamento ou espaço para visualizar os gráficos associados na lista de gráficos e para criar ou editar o gráfico da Metasys UI do equipamento ou espaço. A lista de gráficos mostra os gráficos associados a equipamentos ou espaços na mesma ordem que no arquivamento da SCT e no widget Gráficos. Entretanto, se um equipamentos tiver um gráfico de exceção, o gráfico com alias aparece na lista com um ícone Nota: Essa seleção não se aplica aos casos em que o Site Director é um gerenciador SNx.
|
|
Definições de equipamento |
Lista as definições de equipamento configuradas no site. Clique em uma definição de equipamento para visualizar gráficos com alias e qualquer gráfico de exceção associados a todos os equipamentos vinculados à definição. A lista de gráficos mostra primeiro os gráficos com alias, seguidos pelos gráficos de exceção. Um ícone Nota: Essa seleção não se aplica aos casos em que o Site Director é um gerenciador SNx.
|
||
| Rede |
Lista os objetos de rede configurados para o site. Clique em um objeto de rede para visualizar os gráficos associados na lista de gráficos e para criar ou editar o gráfico da Metasys UI do objeto. Nos gerenciadores da Versão 13, selecione a pasta Graphics (Gráficos) do gerenciador ou qualquer gráfico nessa pasta para gerenciar os gráficos da Metasys UI naquele gerenciador. Nota: Se a rede estiver desativada na lista de locais da guia Graphics (Gráficos), os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou não serão suportados. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.
|
||
|
3 |
Lista de gráficos | Lista os gráficos de:
|
|
|
4 |
Barra de ferramentas da lista de gráficos | Adicione, copie e cole ou exclua um gráfico da Metasys UI, ou reordene a lista de gráficos compatíveis. | |
|
5 |
Painel de visualização | Mostra uma visualização do gráfico. O painel de visualização exibe o primeiro gráfico da lista. Clique em um gráfico na lista para visualizá-lo. Nota: A visualização não exibe animação nem dados em tempo real.
Consulte também Uso do painel de visualização. |
|
|
6 |
Ícone do Editor de gráficos | Abre o Editor de gráficos com o gráfico visualizado aberto para edição. O ícone do Editor de gráficos só é exibido para gráficos da Metasys UI. | |
|
7 |
Detalhes do gráfico | Lista o nome e o tipo do gráfico, o número de itens atribuídos a ele, assim como a descrição e a categoria de autorização do gráfico. | |
|
8 |
Botão View & Assign (Visualizar e atribuir) | Clique para visualizar e atribuir o equipamento, espaço ou objeto de rede associado ao gráfico. | |
|
9 |
Guia Tools (Ferramentas) | Abre a guia Tools (Ferramentas). A guia Tools (Ferramentas) permite encontrar e substituir nomes de pontos nos gráficos da Metasys UI, incluindo os modelos. Na guia Tools (Ferramentas), também é possível importar e exportar símbolos personalizados e gráficos da Metasys UI. | |
|
10 |
Guia Master (Mestre) | Abre a guia Master (Mestre). A guia Master (Mestre) permite criar um gráfico da camada mestre. | |
|
11 |
Guia Templates (Modelos) | Abre a guia Templates (Modelos). A guia Templates (Modelos) permite visualizar os modelos do sistema e criar modelos personalizados. | |
Quais são os tipos de gráficos compatíveis com o Gerenciador de gráficos?
Os seguintes tipos de gráficos são compatíveis com o Gerenciador de gráficos:
| Tipo de gráfico | Descrição | Editor |
|---|---|---|
| Metasys UI | Qualquer gráfico criado na Metasys UI ou na JCT. | Editor de gráficos |
|
Gráfico não atribuído |
Um gráfico não atribuído pode ser:
Quando você associa um gráfico não atribuído a um equipamento ou espaço, ele não aparece mais na lista de gráficos quando a pasta de gráficos não atribuídos é selecionada. Nota: O Gerenciador de gráficos comporta até 1.500 gráficos não atribuídos.
|
Editor de gráficos para gráficos da Metasys UI GGT para gráficos do Graphics+ UGT no SMP ou na SCT para gráficos padrão |
|
Gráfico de equipamento |
Um gráfico da Metasys UI associado a um equipamento. Um gráfico de equipamento também pode ser um gráfico de exceção. Um gráfico de exceção é um gráfico da Metasys UI associado a um equipamento que já tem um gráfico com alias associado a sua definição. Quando um equipamento tem um ou mais gráficos de exceção, o gráfico com alias é desativado. | Editor de gráficos |
|
Gráfico de espaço |
Um gráfico da Metasys UI associado a um espaço. | Editor de gráficos |
|
Gráfico com alias |
Um gráfico da Metasys UI que é criado para uma definição de equipamento. Por padrão, um gráfico com alias é exibido em todo painel Equipment (Equipamento) no qual o equipamento faz referência à definição de equipamento associada. Se um gráfico de exceção também estiver associado ao equipamento, o gráfico com alias não será exibido e será desativado no painel Equipment (Equipamento) do equipamento. | Editor de gráficos |
|
Gráfico de exceções |
Um gráfico que é exibido em um subconjunto do painel Equipment (Equipamento) do equipamento associado no lugar do gráfico com alias associado à definição do equipamento. O gráfico de exceção normalmente é usado quando o equipamento difere dos outros equipamentos associados a uma definição (por exemplo, equipamento com dutos diferenciados). Um gráfico de exceção pode ser um gráfico da Metasys UI, um gráfico do Graphics+ ou um gráfico padrão. |
Editor de gráficos para gráficos da Metasys UI GGT para gráficos do Graphics+ UGT no SMP ou na SCT para gráficos padrão |
|
Modelo personalizado |
Um gráfico da Metasys UI que é um modelo definido pelo usuário. | Editor de gráficos |
| Gráfico do Graphics+ | Um gráfico legado criado na ferramenta de geração gráfica e associado a espaços, equipamentos ou controladores de campo. |
Ferramenta de Geração Gráfica (GGT) |
| Gráfico padrão | Um gráfico legado criado usando a UGT no SMP ou na SCT e associado a espaços, equipamentos ou controladores de campo. |
UGT no SMP ou na SCT |
Como posso usar o Gerenciador de gráficos?
Para visualizar, criar, editar e editar gráficos da Metasys UI, e associar gráficos a espaços, equipamentos, objetos de rede e definições de equipamento, consulte Uso da guia Graphics (Gráficos).
Para visualizar os modelos do sistema e personalizados, consulte Uso da guia Templates (Modelos).
Para visualizar, criar, editar e editar gráficos da camada mestre, consulte Uso da guia Master (Mestre).
Para encontrar e substituir nomes curtos de gráficos da Metasys UI ou para exportar e importar símbolos personalizados ou gráficos da Metasys UI, consulte Uso da guia Tools (Ferramentas).
Para gerenciar as associações de gráficos a espaços e equipamentos, consulte Uso do painel de visualização.