O que é o painel Bindings (Vinculações)?
- Alias: A opção Alias exibe pontos da definição de equipamento selecionada ou da definição do equipamento selecionado.
- Explicit (Explícita): A opção Explicit (Explícita) exibe espaços e equipamentos (locais) e pontos dos equipamentos que atendem os espaços ou outros equipamentos (equipamentos atendendo equipamentos).
-
Network (Rede): A opção Network (Rede) exibe a árvore Building Network (Rede do edifício), que fornece acesso a objetos usando uma navegação alternativa à árvore Spaces (Espaços).Nota: Se a opção de vinculação baseada em rede estiver desativada, os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou o recurso não será suportado. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.
O que é a vinculação com alias? O que é a vinculação explícita? O que é a vinculação da rede do edifício?
A vinculação com alias é uma vinculação a pontos associados a uma definição de equipamento. Quando você trabalha no Editor de gráficos, uma vinculação com alias exibe o alias na tela do gráfico, juntamente com o nome curto do ponto. Quando o gráfico é visualizado no widget Gráficos, a vinculação com alias exibe o valor atual do ponto resolvido.
A vinculação explícita é uma vinculação a pontos ou locais precisos (espaços ou equipamentos). Quando você trabalha no Editor de gráficos, uma vinculação explícita exibe ???? na tela do gráfico, juntamente com o nome curto do ponto e a unidade de medida aplicável, se disponível. Quando o gráfico é visualizado no widget Gráficos, a vinculação explícita exibe o valor atual do ponto. Tocar ou clicar no elemento vinculado explicitamente a um local leva ao painel Space (Espaço) ou Equipment (Equipamento).
A vinculação da rede do edifício é uma vinculação a pontos na árvore Building Network (Rede do edifício). Quando você trabalha no Editor de gráficos, uma vinculação da rede do edifício exibe ???? na tela do gráfico, juntamente com a unidade de medida aplicável, se disponível. Quando o gráfico é visualizado no widget Gráficos, a vinculação da rede do edifício exibe o valor atual do ponto. Se uma navegação for vinculada a um ponto (consulte Uso de vinculações), tocar ou clicar no ponto redirecionará você ao ponto correspondente na árvore Building Network (Rede do edifício). Uma guia de detalhes do item navegado é aberta.
| Tipo de gráfico da Metasys UI | Tipos de vinculação disponível |
|---|---|
| Gráfico não atribuído |
Explícita Rede do edifício |
| Gráfico de espaço |
Explícita Rede do edifício |
| Gráfico de equipamento, incluindo o gráfico de exceção |
Explícita Rede do edifício |
| Gráfico com alias |
Alias, que permite vincular aos pontos associados à definição do equipamento Explícita Rede do edifício |
| Gráfico de camada mestre |
Explícita Rede do edifício |
Como posso criar uma vinculação a um ponto com alias?
Para vincular um ponto com alias a um elemento compatível no gráfico de equipamento, de exceção ou com alias:
- Selecione o elemento (forma ou símbolo) na tela do gráfico. A barra de ferramentas de edição aparece abaixo do elemento.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis aparecem na lista de vinculações. O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na opção Alias, navegue até o ponto para o qual deseja criar a vinculação e selecione-o. Arraste o ponto para o campo da vinculação apropriada na lista de vinculações. Figura 2. Vinculação com alias na lista de vinculações
Como posso criar uma vinculação explícita a um ponto ou local?
- Selecione o elemento (forma ou símbolo) na tela do gráfico. A barra de ferramentas de edição aparece abaixo do elemento.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis aparecem na lista de vinculações. O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na opção Explicit (Explícita), navegue até o ponto ou local para o qual deseja criar a vinculação e selecione-o. Arraste o ponto ou local para o campo da vinculação apropriada na lista de vinculações. Figura 3. Vinculação explícita na lista de vinculações
Como posso vincular pontos usando a árvore Building Network (Rede do edifício)?
Para vincular pontos na árvore Building Network (Rede do edifício):
- Selecione o elemento (forma ou símbolo) na tela do gráfico. A barra de ferramentas de edição aparece abaixo do elemento.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis aparecem na lista de vinculações. O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na opção Network (Rede), navegue até o ponto ou local para o qual deseja criar a vinculação e selecione-o. Arraste o ponto ou local para o campo da vinculação apropriada na lista de vinculações. Figura 4. Vinculação de rede na lista de vinculações
- Você também pode arrastar pontos, extensões de tendência e extensões de alarme diretamente para a tela do gráfico.
- É possível usar pontos, extensões de tendência e extensões de alarme como pontos e vinculá-los a símbolos. Consulte Uso de vinculações para obter detalhes sobre o uso de extensões de tendência e extensões de alarme como pontos.
- É possível usar todos os itens para fins de navegação e arrastá-los para o campo de navegação na lista de vinculações. Você pode ir para o visualizador do widget Gráficos, onde a dica de ferramentas para pontos vinculados com a árvore Building Network (Rede do edifício) exibe a referência completamente qualificada (FQR) com o texto Navigate to (Navegar para), e navegar para o item correspondente na árvore da rede do edifício. Uma guia padrão do item navegado é aberta.
- Assim que as alterações forem salvas, será possível ver os pontos resolvidos e seus valores em tempo real no visualizador do widget Gráficos.
Como posso visualizar o item ao qual um elemento está vinculado?
- Selecione o elemento (forma ou símbolo). A barra de ferramentas de edição é mostrada.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis e os pontos ou locais já vinculados aparecem na lista de vinculações.
Como posso exibir os valores da extensão de alarme e da extensão de tendência de um ponto?
Para vincular as extensões ao símbolo:
- Selecione o elemento (forma ou símbolo) na tela do gráfico. A barra de ferramentas de edição aparece abaixo do elemento.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis aparecem na lista de vinculações. O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na opção Network (Rede), navegue até a extensão de alarme ou tendência para a qual deseja criar a vinculação e selecione-a. Arraste a extensão para o campo da vinculação apropriada na lista de vinculações. Figura 5. Vinculação de rede na lista de vinculações
Para arrastar as extensões sobre o símbolo:
- Navegue até a opção Network (Rede) no painel Bindings (Vinculações).
- Navegue até o alarme ou a extensão de tendência desejada e selecione o item desejado.
- Arraste a extensão diretamente para o símbolo na tela do gráfico.
Assim que as alterações forem salvas, será possível ver os valores em tempo real no visualizador do widget Gráficos.
Como posso exibir os atributos de um ponto vinculado?
- Abra o gráfico que deseja editar no Editor de gráficos.
- Adicione um símbolo de vinculação de atributo à tela do gráfico.
- Clique no símbolo de vinculação de atributo na tela do gráfico. A barra de ferramentas de edição é mostrada.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Selecione o objeto desejado e arraste-o para o campo Object (Objeto).
- Na lista de atributos, selecione o atributo que deseja exibir no widget Gráficos.
- Clique em SAVE (Salvar) para sair do Gerenciador de gráficos. Os valores dos atributos são resolvidos quando você abre o widget Gráficos. Nota: Os valores dos atributos poderão não ser resolvidos corretamente se você tiver selecionado um atributo de prioridade do comando de restauração na etapa 6.
Que opções adicionais estão disponíveis para vinculações?
- Selecione o elemento (forma ou símbolo). A barra de ferramentas de edição é mostrada.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no ícone de vinculação. As vinculações disponíveis e os pontos ou locais já vinculados aparecem na lista de vinculações.
- Na lista de vinculações, clique em
. A janela Custom Animation (Animação personalizada) é aberta.
Nota: Se as animações personalizadas não estiverem disponíveis ou um ponto não estiver vinculado,será desativado e não será possível clicar nele.
- Configure as animações personalizadas conforme necessário. A tabela a seguir lista as configurações de animações personalizadas que estão disponíveis.
Tabela 2. Animação personalizada disponível por tipo de dado Tipo de dado Estado Descrição Dados de estado 0 Mostra a animação quando um ponto está no estado 0. 1 Mostra a animação quando um ponto está no estado 1. 2 Mostra a animação quando um ponto está no estado 2. 3 Mostra a animação quando um ponto está no estado 3. >3 Mostra a animação quando um ponto está em qualquer outro estado. Dados booleanos Falso Mostra a animação quando o valor de um ponto é falso. Verdadeiro Mostra a animação quando o valor de um ponto é verdadeiro. Dados numéricos Valor máximo para o estado desligado No caso de vinculações que comportam apenas duas animações (como ligado/desligado e aberto/fechado), define o valor em que a animação muda para a animação oposta. Por exemplo, se o valor máximo para o estado desligado for 5 e o valor atual do ponto vinculado for 10, a animação para o estado ligado será mostrada. Se o valor atual do ponto vinculado for 3, será mostrada a animação para o estado desligado. Valor mínimo Especifica o valor mínimo para que uma animação seja exibida. Este estado está disponível para pontos com duas ou mais opções de animação. Valor máximo Especifica o valor máximo para que uma animação seja exibida. Este estado está disponível para pontos com duas ou mais opções de animação. Inversão da computação Inverte a animação para refletir o oposto do estado atual. Por exemplo, se a entrada de status for normalmente aberta, a animação refletirá um estado normalmente fechado.