Quais são os símbolos de unidades de fan coil disponíveis?
|
Duto de FCU vertical |
Ventilador de FCU vertical |
|
Serpentina de refrigeração de FCU vertical |
Serpentina de aquecimento de FCU vertical |
|
Serpentina de aquecimento-refrigeração de FCU vertical |
Recipiente de drenagem de FCU vertical |
|
Duto de FCU horizontal |
Duto de FCU de teto |
|
Queda de teto |
Ventilador da FCU |
|
Serpentina de refrigeração da FCU |
Serpentina de aquecimento da FCU |
|
Serpentina de aquecimento-refrigeração da FCU |
Pacote de tubo de refrigeração de FCU vertical 2 |
|
Pacote de tubo de aquecimento de FCU vertical 2 |
Pacote de tubo de refrigeração da FCU 2 |
|
Pacote de tubo de aquecimento da FCU 2 |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das unidades de fan coil?
Nenhum símbolo de unidade de fan coil tem propriedades do painel de propriedades.
Estes símbolos das unidades de fan coil não têm propriedades de vinculação: duto de FCU vertical, dreno de FCU vertical, pacote de tubo de refrigeração de FCU vertical 2, pacote de tubo de aquecimento de FCU vertical 2, pacote de tubo de refrigeração da FCU 2 e pacote de tubo de aquecimento da FCU 2.
Estes símbolos de unidades de fan coil se ajustam aos seguintes símbolos:
| Símbolo | Ajusta-se a |
|---|---|
| Símbolos de FCUs verticais | Ventilador de FCU vertical, serpentina de refrigeração de FCU vertical, serpentina de aquecimento de FCU vertical, serpentina de aquecimento-refrigeração de FCU vertical, recipiente de drenagem de FCU vertical, pacote de tubo de refrigeração de FCU vertical 2, pacote de tubo de aquecimento de FCU vertical 2 |
| Símbolos de FCUs horizontais | Duto de FCU horizontal, ventilador da FCU, serpentina de refrigeração da FCU, serpentina de aquecimento da FCU, serpentina de aquecimento-refrigeração da FCU, pacote de tubo de refrigeração da FCU 2 e pacote de tubo de aquecimento da FCU 2 |
| Símbolos de FCUs de teto | Duto de FCU de teto, queda de teto, ventilador da FCU, serpentina de refrigeração da FCU, serpentina de aquecimento da FCU, serpentina de aquecimento-refrigeração da FCU, pacote de tubo de refrigeração da FCU 2 e pacote de tubo de aquecimento da FCU 2 |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos dos ventiladores da FCU e da FCU vertical?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário do ventilador | FAN-S | Sim |
| Comando secundário do ventilador | FAN-C | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos da unidade de refrigeração de FCU vertical e da serpentina de refrigeração da FCU?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de refrigeração | CLG-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina de refrigeração | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos da serpentina de aquecimento de FCU vertical e da serpentina de aquecimento da FCU?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de aquecimento | HTG-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina de aquecimento | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos da serpentina de aquecimento-refrigeração de FCU vertical e da serpentina de aquecimento-refrigeração da FCU?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de aquecimento-refrigeração | HC-O | Sim |
| Valor secundário da serpentina de aquecimento-refrigeração | SUMWIN-C | Sim |
| Navegação | N/A | Não |