Quais são os símbolos de unidades de tratamento de ar (completas) disponíveis?
|
Básicos |
Duto |
|
Ventilador de suprimento |
Ventilador de retorno |
|
trocador de calor rotativo |
Transição de aquecimento/refrigeração |
|
Damper paralelo vertical |
Damper vertical oposto |
|
Damper paralelo horizontal |
Damper horizontal oposto |
|
Serpentina de aquecimento |
Serpentina de refrigeração |
|
Serpentina elétrica |
Umidificador a vapor |
|
Sensor de temperatura horizontal |
Bulbo do sensor de temperatura horizontal |
|
Bulbo do sensor de temperatura vertical |
Filtro de ar |
|
Sensor de temperatura e umidade |
Sensor de umidade vertical |
|
Chave de alta pressão vertical |
Chave de alta pressão horizontal |
|
Alarme de temperatura baixa horizontal |
CO2 do duto |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das unidades de tratamento de ar (completas)?
Com exceção do símbolo do duto, nenhum símbolo de unidade de tratamento de ar (completa) tem propriedades do painel de propriedades. Você pode definir a cor de fundo do símbolo de duto no painel de propriedades.
Todos os símbolos de unidades de tratamento de ar (completas) se ajustam ao símbolo de duto da unidade de tratamento de ar (completa), exceto o símbolo de duto. O símbolo de duto se ajusta ao símbolo base da unidade de tratamento de ar (completa).
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do ventilador de suprimento?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status do ventilador de suprimento | SF-S | Sim |
| Saída do ventilador de suprimento | SF-O | Não |
| Comando do ventilador de suprimento | SF-C | Não |
| Feedback do ventilador de suprimento | SF-FB | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do ventilador de retorno?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status do ventilador de retorno | RF-S | Sim |
| Saída do ventilador de retorno | RF-O | Não |
| Comando do ventilador de retorno | RF-C | Não |
| Feedback do ventilador de retorno | RF-FB | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do trocador de calor rotativo?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário do trocador de calor rotativo | HRW-S | Sim |
| Comando secundário do trocador de calor rotativo | HRW-C | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da transição de aquecimento/refrigeração?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do damper de desvio de recuperação de calor | HREAFBD-O | Não |
| Valor secundário do damper de desvio de recuperação de calor | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos de damper paralelo vertical, damper vertical oposto, damper paralelo horizontal e damper horizontal oposto?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do damper | DPR-O (para o damper paralelo vertical e o damper vertical oposto) MAD-O (para o damper paralelo horizontal e o damper horizontal oposto) |
Sim |
| Valor secundário do damper | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de aquecimento?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de aquecimento | HTG-O | Sim |
| Modo secundário da serpentina de aquecimento | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina de refrigeração?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da serpentina de refrigeração | CLG-O | Sim |
| Modo secundário da serpentina de refrigeração | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina elétrica?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 1 | PH1-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 2 | PH2-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 3 | PH3-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 4 | PH4-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 5 | PH5-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 6 | PH6-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 7 | PH7-C | Sim |
| Valor da serpentina de aquecimento elétrico 8 | PH8-C | Sim |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do umidificador a vapor?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do umidificador a vapor | HUM-O | Sim |
| Valor secundário do umidificador a vapor | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos do sensor de temperatura horizontal e do alarme de temperatura baixa horizontal?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do limite baixo de temperatura com redefinição manual | LT-A | Não |
| Valor secundário do limite baixo de temperatura com redefinição manual | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos do bulbo do sensor de temperatura horizontal e do bulbo do sensor de temperatura vertical?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário da temperatura | DA-T | Não |
| Setpoint secundário de temperatura | DAT-SP | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do filtro de ar?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do filtro | PFILT-S | Sim |
| Valor secundário do filtro | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do sensor de temperatura e umidade?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor da temperatura | DA-H | Não |
| Setpoint de temperatura | HUM-SP | Não |
| Valor da umidade | DA-H | Não |
| Setpoint de umidade | HUM-SP | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do sensor de umidade vertical?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Valor primário do sensor de umidade | DA-T | Não |
| Setpoint secundário de umidade | DAT-SP | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos da chave de pressão alta vertical e a chave de pressão alta horizontal?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Pressão primária da chave de pressão alta | HP-S | Não |
| Valor secundário da chave de pressão alta | HP-SP | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo de CO2 do duto?
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Pressão primário do CO2 do duto | DA-Q | Não |
| Valor secundário do CO2 do duto | N/A | Não |
| Navegação | N/A | Não |