Quais são os símbolos de caldeiras disponíveis?
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das caldeiras?
Nenhum símbolo de caldeira tem propriedades do painel de propriedades.
No caso dos símbolos de caldeira que são equipamentos (como a caldeira genérica, a caldeira Cleaver-Brooks etc.), quando a propriedade de vinculação da chave de manutenção, da chave de bloqueio ou do alarme da caldeira está vinculada a um ponto e está em estado de manutenção, de bloqueio ou de alarme, um ícone é exibido no símbolo. Só um ícone é exibido de cada vez. A prioridade de exibição é manutenção, bloqueio e, em seguida, alarme. Se houver um estado de alarme, o ícone de manutenção ou de bloqueio terá precedência sobre o ícone de alarme.
O símbolo do coletor de aquecimento não tem propriedades de vinculação.
Todos os símbolos das caldeiras (excluindo símbolos que não são equipamentos de caldeira, como radiador, unidade de pressão etc.) e o símbolo do coletor de aquecimento se ajustam aos símbolos de tubos de água (que fazem parte de conjuntos ou de símbolos de caldeiras).
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da caldeira genérica?
Tabela 2. Propriedades de vinculação da caldeira genérica
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Status primário da caldeira genérica |
BLR1-S |
Sim |
| Comando secundário da caldeira genérica |
BLR1-C |
Não |
| Chave de manutenção |
BLR1-MS |
Sim |
| Chave de bloqueio |
BLR1-LO |
Sim |
| Alarme da caldeira |
BLR1-A |
Sim |
| Alarme de alta temperatura |
BLR1HT-A |
Sim |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da caldeira Cleaver-Brooks?
Tabela 3. Propriedades de vinculação da caldeira Cleaver-Brooks
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Status primário da caldeira Cleaver-Brooks |
BLR1-S |
Sim |
| Comando secundário da Cleaver-Brooks |
BLR1-C |
Não |
| Chave de manutenção da Cleaver-Brooks |
BLR1-MS |
Sim |
| Chave de bloqueio da Cleaver-Brooks |
BLR1-LO |
Sim |
| Alarme da caldeira Cleaver-Brooks |
BLR1-A |
Sim |
| Alarme de alta temperatura da Cleaver-Brooks |
BLR1HT-A |
Sim |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da caldeira Murray?
Tabela 4. Propriedades de vinculação da caldeira Murray
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Status primário da caldeira Murray |
BLR1-S |
Sim |
| Comando secundário da Murray |
BLR1-C |
Não |
| Chave de manutenção |
BLR1-MS |
Sim |
| Chave de bloqueio |
BLR1-LO |
Sim |
| Alarme da caldeira |
BLR1-A |
Sim |
| Alarme de alta temperatura |
BLR1HT-A |
Sim |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da caldeira Trane?
Tabela 5. Propriedades de vinculação da Trane
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Status primário da caldeira Trane |
BLR1-S |
Sim |
| Comando secundário da Trane |
BLR1-C |
Não |
| Chave de manutenção |
BLR1-MS |
Sim |
| Chave de bloqueio |
BLR1-LO |
Sim |
| Alarme da caldeira |
BLR1-A |
Sim |
| Alarme de alta temperatura |
BLR1HT-A |
Sim |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da caldeira Weil-McLain?
Tabela 6. Propriedades de vinculação da caldeira Weil-McLain
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Status primário da caldeira Weil-McLain |
BLR1-S |
Sim |
| Comando secundário da Weil-McLain |
BLR1-C |
Não |
| Chave de manutenção |
BLR1-MS |
Sim |
| Chave de bloqueio |
BLR1-LO |
Sim |
| Alarme da caldeira |
BLR1-A |
Sim |
| Alarme de alta temperatura |
BLR1HT-A |
Sim |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do cabeçote de gás?
Tabela 7. Propriedades de vinculação do cabeçote de gás
| Vinculação |
Animação disponível |
| Valor primário do cabeçote de gás |
Não |
| Valor secundário do cabeçote de gás |
Não |
| Navegação |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do painel de gás?
Tabela 8. Propriedades de vinculação do painel de gás
| Vinculação |
Animação disponível |
| Valor primário do painel de gás |
Não |
| Valor secundário do painel de gás |
Não |
| Navegação |
Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da unidade de pressão?
Tabela 9. Propriedades de vinculação da unidade de pressão
| Vinculação |
Animação disponível |
| Valor primário da unidade de pressão |
Não |
| Valor secundário da unidade de pressão |
Não |
| Navegação |
Não |
Quais são as propriedades disponíveis para o símbolo do radiador?
Tabela 10. Propriedades de vinculação do radiador
| Vinculação |
Nome curto |
Animação disponível |
| Valor primário do radiador |
HTG-C |
Não |
| Valor secundário do radiador |
N/A |
Não |
| Navegação |
N/A |
Não |
Quais são as propriedades disponíveis para o símbolo da proteção térmica?
Tabela 11. Propriedades de vinculação da proteção térmica
| Vinculação |
Animação disponível |
| Valor primário da proteção térmica |
Não |
| Valor secundário da proteção térmica |
Não |
| Navegação |
Não |