Quais são os símbolos de bombas de água disponíveis?
|
direita de bomba horizontal à esquerda |
Direita de bomba horizontal à direita |
|
esquerda de bomba horizontal vertical |
Direita de bomba horizontal vertical |
|
Bomba de motor vertical da frente para trás |
Bomba de motor vertical da esquerda para a direita |
|
bomba vertical à esquerda |
Bomba vertical à direita |
|
Bomba de sobrepressão |
Bomba de sobrepressão da esquerda para a direita |
|
Bomba de circulação horizontal esquerda para equipamentos a ar |
Bomba de circulação horizontal direita para equipamentos a ar |
|
Bomba de circulação vertical para equipamentos a ar |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das bombas de água?
Há duas propriedades disponíveis para todos os símbolos das bombas de água: cor do fundo e direção. A direção pode ser configurada no sentido horário ou no sentido anti-horário.
Todos os símbolos de bombas de água têm as mesmas propriedades de vinculação.
| Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
|---|---|---|
| Status primário da bomba | PCHWP1-S | Sim |
| Comando secundário da bomba | PCHWP1-C | Não |
| Saída principal de acionamento de frequência variável | PCHWP1-O | Não |
| Feedback secundário de acionamento de frequência variável | PCHWP1-FB | Não |
| Navegação | N/A | Não |
Todos os símbolos de tubo se ajustam às entradas e às saídas dos símbolos das bombas de água.