Como posso abrir o painel de ferramentas de desenho e formas?
Para abrir o painel de ferramentas de desenho e formas, clique em no Editor de gráficos.
Quais são as formas disponíveis no painel de ferramentas de desenho e formas?
Quais são as ferramentas de desenho disponíveis no painel de ferramentas de desenho e formas?
| Ferramenta | Nome | Descrição |
|---|---|---|
|
|
Ferramenta de seleção | Seleciona uma forma ou um símbolo na tela do gráfico. Atalho de teclado: v |
|
|
Ferramenta de panorâmica | Faz uma panorâmica da tela do gráfico. Atalho de teclado: h |
|
|
Ferramenta de linha | Desenha uma linha. Atalho de teclado: l Nota: O atalho de teclado desta forma seleciona a forma nas ferramentas de desenho. Você deve clicar e arrastar o cursor na tela do gráfico para desenhar a forma.
|
|
|
Ferramenta de caminho | Desenha uma forma personalizada. Atalho de teclado: p Nota: O atalho de teclado desta forma seleciona a forma nas ferramentas de desenho. Você deve clicar e arrastar o cursor na tela do gráfico para desenhar a forma.
|
|
|
Ferramenta de texto | Adiciona um texto na tela do gráfico ou no rótulo de uma forma ou um símbolo. Atalho de teclado: t Nota: O atalho de teclado desta forma seleciona a forma nas ferramentas de desenho. Você deve clicar e arrastar o cursor na tela do gráfico para desenhar a forma.
|
|
|
Ferramenta de imagem | Adiciona uma imagem do computador. Nota: Os seguintes formatos de arquivo são compatíveis: .jpg, .jpeg, .png, .gif e .bmp. O tamanho máximo de arquivo compatível é 1 MB.
|
Como faço para fazer uma panorâmica da tela do gráfico?
Quando a tela do gráfico é ampliada, partes dela podem ficar ocultas.
- Clique no ícone da ferramenta de panorâmica no painel de ferramentas de desenho e formas.
- Clique na tela do gráfico e arraste o cursor.
Como posso traçar uma linha?
- Clique no ícone da ferramenta de linha no painel de ferramentas de desenho e formas e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado. Arraste a linha até a tela do gráfico e desenhe uma linha no comprimento desejado.
- Clique no ícone da ferramenta de linha. Clique na tela e desenha a linha no comprimento desejado.
O que é a ferramenta de caminho e como posso usá-la?
A ferramenta de caminho permite criar uma forma personalizada. A ferramenta de caminho pode ser usada para desenhar uma forma que não está disponível nas formas básicas, de seta ou de fluxograma. Também é possível usar a ferramenta de caminho para desenhar uma forma no andar de um edifício ou em uma sala em uma planta baixa. Você pode usar a ferramenta de caminho para navegar até o painel Space (Espaço) no andar de um edifício ou para exibir uma imagem termográfica do status da temperatura de um andar ou uma sala.
- Clique no ícone da ferramenta de caminho no painel de ferramentas de desenho e formas. O cursor muda para um ícone com o sinal de mais.
- Clique na tela do gráfico para criar um ponto de ancoragem e comece a desenhar a forma personalizada. Nota: O primeiro ponto de ancoragem é mostrado em vermelho na tela do gráfico. O tipo de ponto de ancoragem padrão é uma linha reta. Veja a etapa 6 para criar curvas.
- Continue clicando na tela do gráfico para desenhar a forma.
- Clique no primeiro local (o ponto de ancoragem vermelho) para concluir o desenho da forma. Uma caixa de seleção azul enquadra a forma.
- Clique duas vezes na forma para ativar a função de edição e use a barra de ferramentas de edição para editar as propriedades da forma personalizada.
- Para criar uma curva, clique com o botão direito no ponto de ancoragem desejado e selecione Curved (Curva).
- Adicione uma imagem de fundo do edifício à tela do gráfico.
- Acrescente uma camada ao gráfico.
- Clique no ícone da ferramenta de caminho no painel de ferramentas de desenho e formas. O cursor muda para um ícone com o sinal de mais.
- Clique na tela do gráfico para criar um ponto de ancoragem e comece a desenhar a forma do caminho no contorno do andar. Nota: O primeiro ponto de ancoragem é mostrado em vermelho na tela do gráfico. O tipo de ponto de ancoragem padrão é uma linha reta. Veja a etapa 8 para criar curvas.
- Continue clicando na tela do gráfico para desenhar o contorno do andar.
- Clique no primeiro local (o ponto de ancoragem vermelho) para concluir o desenho do contorno do andar. Uma caixa de seleção azul enquadra a forma.
- Clique duas vezes no formato para ativar a função de edição.
- Para criar uma curva, clique com o botão direito no ponto de ancoragem desejado e selecione Curved (Curva).
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
para alterar a opacidade da forma do caminho.
- Clique na opção Fill Color (Cor de preenchimento). A janela Fill Color (Cor de preenchimento) é aberta. Use o controle deslizante ou o campo Opac (Opacidade) no canto inferior direito da janela para mudar a opacidade da forma do caminho. Clique em OK.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
para vincular a forma do caminho a um painel Space (Espaço) ou Equipment (Equipamento). O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na guia Explicit (Explícita) do painel Bindings (Vinculações), clique no espaço ou equipamento desejado e arraste-o até o campo Navigation (Navegação) sob as opções de vinculação da barra de ferramentas de edição. Como alternativa, selecione a guia Network (Rede) do painel Bindings (Vinculações), clique no ponto desejado e arraste-o até o campo Navigation (Navegação) sob as opções de vinculação da barra de ferramentas de edição. Nota: Se o campo Graphic Alias (Alias de gráfico) na opção de vinculação da barra de ferramentas de edição estiver desativado, os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou o recurso não será suportado. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.Figura 1. Exemplo de navegação de vinculação
- Adicione uma imagem de fundo da planta baixa à tela do gráfico.
- Clique no ícone da ferramenta de caminho no painel de ferramentas de desenho e formas. O cursor muda para um ícone com o sinal de mais.
- Clique na tela do gráfico para criar um ponto de ancoragem e comece a desenhar a forma do caminho no contorno da sala. Nota: O primeiro ponto de ancoragem é mostrado em vermelho na tela do gráfico. O tipo de ponto de ancoragem padrão é uma linha reta. Veja a etapa 7 para criar curvas.
- Continue clicando na tela do gráfico para desenhar o contorno da sala.
- Clique no primeiro local (o ponto de ancoragem vermelho) para concluir o desenho do contorno da sala. Uma caixa de seleção azul enquadra a forma.
- Clique duas vezes no formato para ativar a função de edição.
- Para criar uma curva, clique com o botão direito no ponto de ancoragem desejado e selecione Curved (Curva).
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
para alterar a opacidade da forma do caminho.
- Clique na opção Fill Color (Cor de preenchimento). A janela Fill Color (Cor de preenchimento) é aberta. Use o controle deslizante ou o campo Opac (Opacidade) no canto inferior direito da janela para mudar a opacidade da forma do caminho. Clique em OK.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
para vincular a forma do caminho a um painel Space (Espaço) ou Equipment (Equipamento). O painel Bindings (Vinculações) é aberto.
- Na guia Explicit (Explícita) do painel Bindings (Vinculações), selecione o ponto desejado e arraste-o até o campo Bound Point (Vincular ponto) sob as opções de vinculação da barra de ferramentas de edição. Como alternativa, selecione a guia Network (Rede) do painel Bindings (Vinculações), clique no ponto desejado e arraste-o até o campo Navigation (Navegação) sob as opções de vinculação da barra de ferramentas de edição.
- Marque a caixa de seleção Bound Point (Vincular ponto).
Nota: Se o campo Graphic Alias (Alias de gráfico) na opção de vinculação da barra de ferramentas de edição estiver desativado, os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou o recurso não será suportado. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.Figura 2. Exemplo de ponto de vinculação
O que é a função de edição na ferramenta de caminho?
A função de edição permite editar um caminho que foi criado usando a ferramenta de caminho. Essa função inclui caminhos que são criados nas versões 2.1 e 3.0 da Metasys UI.
Como posso ativar a função de edição na ferramenta de caminho?
Como posso editar um caminho que foi criado usando a ferramenta de caminho?
- Clique duas vezes no caminho para ativar a função de edição. Quando a função de edição é ativada, todos os pontos de ancoragem aparecem. Nota: Você precisa clicar duas vezes no caminho e não na caixa de seleção para ativar a função de edição, pois essa função é desativada fora dos limites do caminho.
- Edite a forma do caminho conforme desejado movendo os pontos de ancoragem.
Como posso editar um caminho que foi criado usando a ferramenta de caminho e agrupado a outros elementos?
- Clique duas vezes no grupo para ativar a edição do grupo.
- Clique duas vezes no caminho no grupo para ativar a função de edição. Quando a função de edição é ativada, todos os pontos de ancoragem aparecem. Nota: Você precisa clicar duas vezes no caminho e não no quadro da seleção para ativar a função de edição, pois essa função é desativada fora dos limites do caminho.
- Edite a forma do caminho conforme desejado.
Como posso acrescentar novos pontos de ancoragem e controle a um caminho existente?
- Clique duas vezes no caminho existente para ativar a função de edição.
- Quando o cursor é movido sobre a linha do caminho, o ícone de cursor da ferramenta de caminho com o sinal de mais
aparece. Quando você move o cursor sobre uma linha, ela fica azul.
Nota: Quando você move o cursor para fora da área do caminho, o íconeretorna ao padrão.
- Mova o cursor ao longo da linha até ver o cursor com sinal de mais e um ponto azul, que mostra a localização exata do novo ponto proposto:
- Clique na linha com o ponto azul para criar o ponto de ancoragem proposto.
- Clique duas vezes no caminho existente para ativar a função de edição.
- Quando o cursor é movido sobre a linha do caminho, o ícone de cursor da ferramenta de caminho com o sinal de mais
aparece. Quando você move o cursor sobre uma curva, ela fica azul.
Nota: Quando você move o cursor para fora da área do caminho, o íconeretorna ao padrão.
- Mova o cursor ao longo da curva até ver o cursor com sinal de mais e um ponto azul, que mostra a localização exata do novo ponto proposto:
- Clique na curva com o ponto azul para criar o ponto de ancoragem proposto com alças de controle. Nota: Essa ação não altera a forma da curva. Consulte Uso das ferramentas de desenho e formas para obter informações sobre mudar a forma da curva.
Existe uma restrição ao número de pontos de ancoragem e controle que podem ser acrescentados?
Não há restrição quanto à adição de pontos. Você pode acrescentar um ponto a um ponto já existente, por exemplo.
Como posso editar um caminho ou forma arrastando pontos?
Quando a função de edição é ativada, todos os pontos de ancoragem aparecem. Você pode editar o caminho ou a forma movendo os pontos de ancoragem:
- Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado para selecionar um ponto a arrastar.
- Arraste o ponto para mudar o caminho ou a forma.
- Pressione Esc para concluir a edição.
- Mova o caminho ou a forma ao local desejado na tela.
- Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado para selecionar um ponto a arrastar.
- Arraste o ponto para mudar o caminho ou a forma.
- Pressione Esc para concluir a edição.
- Clique em SAVE (Salvar).
- Clique em EXIT (Sair) para sair do Editor de gráficos.
- Reabra o gráfico editado no Editor de gráficos.
- Mova o gráfico na tela como desejado.
Como posso converter os tipos de pontos de ancoragem?
Para mudar o ponto de ancoragem de curvado para reto ou vice-versa:
- Clique com o botão direito do mouse no ponto de ancoragem que deseja mudar e a janela Path Editing (Edição de caminho) é aberta.
- Selecione Curved (Curvado) ou Straight (Reto) como desejado.
Como posso excluir pontos de ancoragem e controle?
- Clique com o botão direito do mouse no ponto de ancoragem ou de controle que deseja excluir e a janela Path Editing (Edição de caminho) é aberta.
- Selecione Delete (Excluir).
- Só será possível excluir um ponto de ancoragem se houver mais de três.
- Quando um ponto é excluído, os pontos adjacentes são conectados e a forma muda como apropriado.
- Não é possível excluir pontos de várias camadas, pois a opção de edição de caminho só se aplica à camada ativa em um determinado momento.
A tela do gráfico é desativada enquanto a função de edição está ativada?
Não, a tela do gráfico não é desativada enquanto a função de edição está ativada.
O que acontece quando pressiono a tecla Tab no teclado enquanto a função de edição está ativada?
- O primeiro toque desativa o modo de edição.
- O segundo toque funciona como normalmente e leva você ao próximo elemento na tela do gráfico.
Como posso sair da função de edição?
Para sair da função de edição, você pode pressionar Esc ou qualquer outra tecla de atalho compatível, exceto P, H, + (ampliar) e - (reduzir).
Como posso adicionar um texto?
- Clique no ícone da ferramenta de texto no painel de ferramentas de desenho e formas.
- Clique na tela do gráfico.
- Insira o texto.
Como posso adicionar uma imagem?
- Clique no ícone da ferramenta de imagem no painel de ferramentas de desenho e formas. Quando você passa o cursor na tela do gráfico, o ícone
aparece como o cursor.
- Clique no local onde gostaria de posicionar a imagem. A janela Import File (Importar arquivo) é aberta.
- Clique em Choose File (Escolher arquivo). A caixa de diálogo Open (Abrir) é exibida.
- Navegue até o local da imagem e selecione-a. Clique em Open (Abrir). Nota: Os seguintes formatos de arquivo são compatíveis: .jpg, .jpeg, .png, .gif e .bmp.
- Na janela Import File (Importar arquivo), clique em SAVE (Salvar).
Como posso criar uma interseção de duas formas?
- Desenhe duas formas sobrepostas. Ou selecione duas formas que se sobrepõem uma à outra.
- Clique em
. A interseção das formas se tornará uma forma na tela do gráfico.