O que é o Editor de gráficos?
O Editor de gráficos permite criar e editar gráficos da Metasys UI. Os gráficos da Metasys UI só estão disponíveis na Metasys UI e na JCT. O Editor de gráficos é semelhante ao software tradicional de edição gráfica incluindo a ferramenta de geração gráfica (GGT). O Editor de gráficos consiste em uma tela de gráfico, ferramentas de desenho, formas, uma biblioteca com símbolos relevantes para o setor de edifícios e um componente de vinculação que permite vincular os símbolos diretamente a pontos do sistema Metasys.
Os gráficos da Metasys UI só podem ser criados e editados no Editor de gráficos. Use a ferramenta de geração gráfica (GGT) para criar ou editar gráficos do Graphics+. Use a UGT no SMP ou a SCT para criar e editar gráficos padrão.
Como posso acessar o Editor de gráficos?
- Abra o menu do usuário.
- Clique em Feature Management (Gerenciamento de recursos).
- Clique em Graphics Manager (Gerenciador de gráficos). O Gerenciador de gráficos é aberto. Por padrão, o Gerenciador de gráficos abra a guia Graphics (Gráficos).
- Há várias maneiras de acessar o Editor de gráficos no Gerenciador de gráficos.
- Para criar um novo gráfico da Metasys UI:
- Na guia Graphics (Gráficos), selecione um equipamento ou espaço na guia Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços). Como alternativa, selecione uma definição do equipamento na guia Equipment Definitions (Definições de equipamento).
- Na lista de gráficos, clique em +, +ADD GRAPHIC (+ Adicionar gráfico) ou em +ADD ALIASED GRAPHIC (+ Adicionar gráfico com alias). A janela New Graphic (Novo gráfico) é aberta.
- Na janela New Graphic (Novo gráfico), selecione um modelo personalizado ou do sistema e insira um nome definido pelo usuário para o novo gráfico. Clique em CREATE (Criar). O Editor de gráficos é aberto.
- Para editar um gráfico existente da Metasys UI:
- Na guia Graphics (Gráficos), selecione um equipamento ou espaço na guia Equipment & Spaces (Equipamentos e espaços). Como alternativa, selecione uma definição do equipamento na guia Equipment Definitions (Definições de equipamento). As listas de gráficos exibem os gráficos associados ao espaço, ao equipamento ou à definição de equipamento.
- Clique no gráfico da Metasys UI. O gráfico da Metasys UI é exibido no painel de visualização.
- Clique no ícone de lápis. O Editor de gráficos é aberto.
- Para criar ou editar um gráfico da camada mestre: na guia Master (Mestre), clique no ícone de lápis. O Editor de gráficos é aberto.
- Para criar um novo gráfico da Metasys UI:
Qual é o layout do Editor de gráficos?
A figura e a tabela a seguir descrevem o layout do Editor de gráficos.
| Número | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Back To Graphics Manager (Voltar ao Gerenciador de gráficos) | Clique em < Back To Graphics Manager (Voltar ao Gerenciador de gráficos) para voltar ao Gerenciador de gráficos. |
| 2 | Tela do gráfico | A tela do gráfico fornece uma área para visualização do gráfico aberto no momento. Você pode adicionar, mover e excluir elementos nessa área para criar um gráfico.
|
| 3 | Indicador de nível de zoom | Indica o nível de zoom. |
| 4 | Ícone de ferramentas de desenho e formas | Abre o painel de ferramentas de desenho e formas. |
| 5 | Ícone de símbolos | Abre o painel de símbolos. |
| 6 | Ícone de vinculação | Abre o painel Bindings (Vinculações). |
| 7 | Ícone de camadas | Abre o painel Layers (Camadas). |
| 8 | Ícone de comportamentos personalizados | Abre o painel Custom Behaviors (Comportamentos personalizados). Nota: Se o ícone de comportamentos personalizados estiver desativado, os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou o recurso não será suportado. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.
|
| 9 | Ícone de configuração do editor | Abre o painel Editor Configuration (Configurações do editor). |
| 10 | Ícone de desfazer |
Desfaz a ação anterior (exceto para ações relacionadas a vinculações) na tela do gráfica. Atalho de teclado: Ctrl + Z |
| 11 | Ícone de refazer |
Refaz ou reverte a ação anterior de desfazer na tela do gráfico. A operação de refazer está disponível para todas as ações de desfazer desde o momento em que o arquivo foi salvo pela última vez. Atalho de teclado: Ctrl + Y |
| 12 | Ícone de ampliação da imagem |
Amplia a tela do gráfico. |
| 13 | Ícone de redefinição do zoom |
Redefine o nível de zoom da tela do gráfico a 100%. |
| 14 | Ícone de redução da imagem |
Reduz a tela do gráfico. |
| 15 | Botão Save (Salvar) | Salva o gráfico. |
| 16 | Botão Exit (Sair) | Sai do Editor de gráficos e retorna ao Gerenciador de gráficos. |
| 17 | Camada ativa | Exibe o nome da camada ativa sendo editada no momento quando você move o cursor sobre a tela do gráfico. |
| 18 | Passar o mouse | Exibe o nome do símbolo quando você move o cursor do mouse sobre ele. |
Quando você usa o Editor de gráficos, recomendamos que use as funções de zoom do editor e não do navegador.
O Editor de gráficos é compatível com tablets ou celulares?
Não, o Editor de gráficos só é compatível com plataformas desktop. Além disso, você precisa usar resolução de 1.600 x 900 ou superior no monitor do computador e na janela do navegador.
Como posso começar a trabalhar em um gráfico no Editor de gráficos?
Como posso abrir uma janela pop-up do painel no Editor de gráficos? Como posso reposicionar um painel para ser fixado no lado direito? Como posso fechar um painel?
Para abrir uma janela pop-up do painel, clique em .
Para reposicionar um painel a ser fixado no lado direito do Editor de gráficos, clique em.
Para fechar um painel, clique em .
Como posso salvar o gráfico?
Para salvar um gráfico, clique em SAVE (Salvar). O gráfico é salvo, o Editor de gráficos é fechado e você retorna ao Gerenciador de gráficos.
O Editor de gráficos salva meu trabalho automaticamente?
Sim, por padrão, seu gráfico é salvo automaticamente no Editor de gráficos. Lembre-se que se o mesmo gráfico for editado simultaneamente, o gráfico do último usuário será salvo. Por exemplo, o usuário A e o usuário B editam o mesmo gráfico. O usuário A acrescenta uma forma básica à tela do gráfico e o gráfico é salvo automaticamente. Logo depois, enquanto mesmo gráfico continua aberto para edição pelo usuário A, o usuário B adiciona um botão à tela do gráfico e o gráfico é salvo automaticamente. As edições do usuário A são perdidas e substituídas pelas do usuário B.
- Para desativar a gravação automática, desmarque a caixa de seleção Enable Auto-save (Ativar salvamento automático) no menu de configurações do gráfico que está editando.
- Para garantir que as mudanças sejam salvas entre o último salvamento automático e a saída do Editor de gráficos, salve o gráfico antes de fechar o editor.
Como posso sair do Editor de gráficos?
Clique em SAVE (Salvar) ou em EXIT (Sair) para fechar o Editor de gráficos.
Como alternativa, clique em < Back To Graphics Manager (Voltar ao Gerenciador de gráficos) para voltar ao Gerenciador de gráficos. Se você sair do Editor de gráficos sem salvar, verá um aviso para indicar essa situação.