Integrazioni del fornitore - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

Il numero massimo di integrazioni simultanee supportate da un controllore dipende dalle capacità di elaborazione della piattaforma del controllore.

Un'unità NAE8500 o un'unità OAS che funziona su una piattaforma con risorse adeguate può supportare contemporaneamente un massimo di otto integrazioni basate su fornitori. Tutti i controllori basati su NAE e SNx possono supportare contemporaneamente un massimo di due integrazioni basate su fornitori. Le piattaforme embedded come NAE e i controllori basati su SNx tendono ad avere risorse limitate, quindi alcuni protocolli come KNX, C-CURE-victor, OPC UA e Zettler possono subire un impatto se vengono combinati con altre integrazioni basate su fornitori. Combinazioni come KNX + Modbus non sono supportate su questo tipo di modelli di controllore e, se implementate, possono causare un comportamento inaspettato. La tabella seguente mostra il numero massimo di integrazioni simultanee supportate su un controllore basato su NAE o SNx.
Tabella 1. Numero massimo di integrazioni simultanee supportate su un controllore NAE o SNx
Tipo di integrazione del fornitore Numero massimo di integrazioni simultanee supportate (driver di protocollo standard)
Modbus (TCP o RS-485) 2
M-Bus 2
KNX 1
C•CURE victor 1
Architettura unificata (UA) OPC 1
Zettler 1