Uso di un file .imp per importare dispositivi e punti di campo - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Per salvare un file .imp da MCT, selezionare File > Salva.

Per importare il file .imp in un controllore di rete, usare SMP per connettersi al controllore di rete, selezionare il trunk C•CURE-victor, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Importa integrazione.

Figura 1. Importare un file .imp
???