Generazione di un file di esportazione victor - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Informazioni su questa attività

Per creare un database offline per la configurazione di victor, installare il victor WS Config Tool su un PC che si trova sulla stessa rete del server victor. Usare il WS Config Tool per generare un file XML che contiene l'intera configurazione. È quindi possibile utilizzare il file XML in MCT.

Per installare il WS Config Tool, procedere come segue:

Procedura

  1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul file VictorWSConfigTool_100_Setup.exe, quindi fare clic su Run as Administrator.
  2. Dall'elenco, selezionare Victor WS Config Tool, quindi fare clic su Avanti.
    Figura 1. Selezione di una configurazione
    ???
  3. Per creare un collegamento sul desktop, selezionare la casella di controllo Create a desktop shortcut. Fare clic su Avanti.
  4. Fare clic su Installa per confermare l'installazione.
  5. Fare clic su Fine per completare l'installazione.
  6. Avviare il WS Config Tool. Viene visualizzata la finestra Victor web services Configurator. Inserire le informazioni necessarie.
    Figura 2. Modulo di richiesta
    ???
    • Victor WS Host: l'IP/nome dell'host del PC in cui è installato il victor server
    • Victor WS Reference: il riferimento utilizzato dal servizio web nel server configurato
    • User/Password: credenziale per accedere al servizio web nel server
    • Client name: nome utilizzato per identificare questo client dell'applicazione
    • Partition ID: il numero di partizione relativo all'esportazione richiesta. È configurato nel server victor
  7. Fare clic su Processo.
  8. Passare alla posizione desiderata per salvare il file, inserire un nome file, quindi fare clic su Salva.
  9. In ogni messaggio di conferma, fare clic su OK. Il file XML viene salvato e contiene la configurazione completa di victor. Usare questo file XML in MCT. Vedere Generazione di un file .imp MCT.