Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28
Informazioni su questa attività
Per creare il database offline, esportare prima la configurazione di C•CURE 9000.
Procedura
Lanciare il software C•CURE 9000 Administration Station.
Dalla vista struttura Hardware, selezionare il cluster da esportare, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Copy to.
Figura 1. Avvio del processo di esportazione dei dati
Passare alla posizione desiderata per salvare il file, inserire un nome file, quindi fare clic su Salva.
Una volta completato il processo, viene visualizzato un messaggio a comparsa di conferma. Fare clic su OK. Usare questo file XML in MCT. Vedere Generazione di un file .imp MCT.