Panoramica dell'integrazione - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Per integrare C•CURE o victor con un sistema Metasys, procedere come segue:

  1. Creare un oggetto Integrazione nel controllore di rete e configurare le impostazioni in modo che il controllore di rete possa comunicare con il servizio web victor. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Creazione di un oggetto di integrazione.
  2. Esportare le informazioni sui dispositivi e sui punti da C•CURE o victor e trasferirle al controllore di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Trasferimento di informazioni su dispositivi e punti.
Nota: È possibile aggiungere manualmente singoli dispositivi e punti C•CURE e victor nel controllore di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Aggiunta manuale di dispositivi e punti di campo.