Introduzione - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Questo documento descrive come mettere in servizio un controllore di rete per un'integrazione Tyco® C•CURE® o victor® in Metasys®. I modelli di controllore di rete che supportano questa integrazione sono i controllori di rete delle serie NAE55, NAE85, SNE ed SNC. In questo documento, se non diversamente indicato, il controllore di rete si riferisce a un controllore di rete della serie NAE55, NAE85, SNE o SNC. Questa integrazione si collega ai sistemi di controllo accessi Tyco C•CURE 9000 e di gestione video victor per visualizzare le informazioni elencate nelle sezioni Tabelle di mappatura dei punti C•CURE e Tabelle di mappatura dei punti victor all'interno dell'interfaccia utente di Metasys. Open Application Server (OAS) è un prodotto del sistema Metasys che combina le funzioni di server e controllore Metasys in un'unica offerta software con funzioni aggiuntive opzionali. L'unità OAS supporta l'integrazione con C•CURE.

Il presente documento non descrive le procedure da seguire per montare, collegare o alimentare un controllore di rete. Questo documento non descrive le procedure richieste per creare o scaricare un archivio per un sito di sistema Metasys, o per configurare un controllore di rete con cui monitorare e controllare un sistema BAS (Building Automation System).