Controllori di rete - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Un controllore di rete è un controllore di supervisione web-compatibile e basato su Ethernet che collega le reti BAS alle reti IP e al web. È possibile utilizzare un controllore di rete per monitorare e controllare i dispositivi di campo BAS da un computer. Per lanciare l'interfaccia utente del controllore di rete, usare l'applicazione Launcher che viene installata insieme al software NAE. Per aggiornare o reinstallare l'applicazione Launcher, fare riferimento al documento Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).

Tutti i controllori di rete hanno funzioni di pianificazione, gestione di allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password. I dispositivi NAE85 richiedono un sistema operativo Microsoft® Windows Server®.

Figura 1. Layout di rete