Componenti richiesti - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28
Language
Italiano

Per integrare un sistema C•CURE o victor in Metasys, sono necessari i seguenti componenti:

  • Una delle seguenti installazioni:
    • C•CURE 9000 server alla versione 2.70
    • victor server alla versione 5.2
    • C•CURE-victor server unificato, con C•CURE 9000 alla versione 2.70 e victor alla versione 5.2
  • Licenze attive del servizio web di victor per i componenti installati. Vedere Considerazioni di progettazione.
  • Uno dei seguenti controllori di rete:
    • SNE o SNC alla Release 10.1 o successiva
    • NAE85 alla Release 10.0 o successiva, installato sul proprio server
    • NAE55 alla Release 10.0 o successiva
  • OAS supporta l'integrazione di C•CURE dalla Release 10.1 o successiva
  • Connettività di rete tra il servizio web C•CURE 9000-victor e il NAE
  • MCT (Mass Changes Tool) alla versione 2.6.99.0 o successiva
  • La Release 14.0 di SCT è necessaria per la Release 11.0 di Metasys