Creazione di un oggetto di integrazione - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Nota applicativa per la messa in servizio del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Procedura

  1. Utilizzare il Site Management Portal (SMP) per connettersi al controllore.
  2. Nel menu Inserisci, fare clic su Integrazione.
  3. Nella pagina Selezionare tipo di oggetto, selezionare Integrazione VND e fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Destinazione, selezionare l'oggetto controllore di rete, quindi fare clic su Avanti.
    Figura 1. Oggetto integrazione - Integrazione VND - Destinazione
    ???
  5. Nella pagina Identificatore, nell'angolo in alto a destra della finestra, inserire un identificatore univoco per l'integrazione, poi fare clic su Avanti.
    Figura 2. Oggetto integrazione - Integrazione VND - Identificatore
    ???
  6. Nella pagina Configura, fare clic sulla scheda Hardware.
  7. Nel campo Vendor DLL, inserire il nome del file di integrazione appropriato dalla tabella seguente:
    Nota: Il nome del file del driver distingue tra maiuscole e minuscole.
    Tabella 1. Nomi dei file del driver per i controllori di rete

    Controllore di rete

    Nome del file del driver

    NAE55, SNE, SNC

    libVictor_CCureDriver.so

    NAE85, OAS

    Victor_CCureDriver.dll

  8. Per impostare i parametri di integrazione, nell'elenco Vendor Configuration Data, fare clic sull'icona dei puntini di sospensione. Compare la finestra Modifica elenco.
  9. Per ogni parametro elencato in Tabella 2, nella finestra Modifica elenco, inserire il valore appropriato. Alcuni valori possono essere aggiunti automaticamente.
    Nota: Inserire i valori per i parametri da 1 a 4 che corrispondono alla versione di C•CURE o victor installata. Verificare il valore di questi parametri con l'amministratore di C•CURE o di victor. Se uno dei parametri da 1 a 4 non è corretto, il controllore di rete non può connettersi al servizio web.
    Tabella 2. Impostazione dei dati di configurazione del vendor del controllore di rete del trunk C•CURE-victor

    Parametro

    Valore da inserire

    [1]

    L'indirizzo IP dell'host in cui è installato e funzionante il servizio web victor

    [2]

    Il nome dell'istanza utilizzata nel server web victor

    [3]

    L'utente configurato in C•CURE e victor per utilizzare il servizio web. Per motivi di sicurezza, dopo aver fatto clic su OK, il valore in questo campo viene criptato.

    [4]

    La password configurata in C•CURE e victor per utilizzare i servizi web

    Per motivi di sicurezza, dopo aver fatto clic su OK, il valore in questo campo viene criptato.

    [5]

    Il nome del cliente

    Questo parametro è un riferimento definito dall'utente. Inserire un valore appropriato per identificare l'integrazione nelle chiamate al servizio web.

    [6]

    Il periodo di polling per leggere le informazioni dai sistemi C•CURE e victor

    [7]

    L'eventuale acquisizione di un file del registro del driver per poi salvarlo su una chiavetta USB

    Per attivare il registro, inserire Y. Per disattivare il registro, inserire N.

    [8]

    La porta di comunicazione dalla quale registrare gli eventi

    Per i valori possibili, vedere la Tabella 3. Per registrare gli eventi, imposta anche il parametro 7 su Y.

    [9]

    L'unità USB in cui viene salvato il file del registro

    Per registrare gli eventi, imposta anche il parametro 7 su Y.
    Nota: La cattura su USB non è supportata sulla piattaforma NAE55, SNE, SNC.
    Tabella 3. Impostazioni della porta diagnostica

    Identificatore

    Modelli di controllore compatibili

    Connessione

    Commenti

    0

    tutti i modelli

    --

    Nessuna uscita diagnostica seriale

    1

    tutti i modelli

    RS-232C (A)

    Parametri di comunicazione:

    115200 bit per secondo

    8 bit di dati

    nessuna parità

    1 bit di stop

    È possibile usare una porta solo se non è utilizzata per la comunicazione seriale con un apparato di terzi.

    Nota: I modelli SNC ed SNE richiedono un adattatore da USB a RS-232.

    2

    NAE55xx

    RS-232C B

    3

    NAE55xx, SNC, SNE

    Bus FC

    FC A

    4

    NAE55xx, SNC, SNE

    Bus FC

    FC B

    Per la modalità debug, i registri USB e seriali sono indipendenti. Se si attiva la modalità debug senza penna USB collegata, i messaggi vengono inviati solo attraverso il cavo seriale. Se si attiva la modalità debug senza una porta seriale disponibile, viene creato un file del registro solo sulla penna USB. Se si usa l'acquisizione del registro USB, inserire la penna USB prima di attivare l'acquisizione del registro. Inoltre, disattivare il registro prima di rimuovere la penna USB

    Come mostrato nella figura seguente, viene aggiunta una descrizione per ogni parametro per identificarne il significato. Questa descrizione viene aggiunta automaticamente e non è necessario inserirla durante la configurazione.

    Figura 3. Finestra Modifica elenco
  10. Fare clic su OK per chiudere la finestra Modifica elenco.
  11. Fare clic su Avanti per andare alla pagina Riepilogo, quindi fare clic su Fine.
  12. Nella pagina Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.

Risultati

Il controllore è ora collegato al servizio web victor. Per trasferire facilmente le informazioni dei dispositivi e dei punti da C•CURE o da victor al controllore di rete o a un archivio offline, vedere Trasferimento di informazioni su dispositivi e punti. In alternativa, per completare manualmente l'integrazione, vedere Creazione di un oggetto di un dispositivo e Creazione di oggetti punto di campo.