Uso di un file .imp per importare dispositivi e punti di campo - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06
Language
Italiano

Per salvare un file .imp da MCT, selezionare File > Salva.

Per importare il file .imp in un controllore di rete, usare SMP per connettersi al controllore di rete, selezionare il bus C•CURE-victor, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Importa integrazione.

Figura 1. Importare un file .imp
???