Inserimento di dispositivi di campo e punti in un archivio SCT da MCT - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

Informazioni su questa attività

Se si utilizza SCT per configurare l'integrazione, è possibile trasferire le informazioni dei dispositivi e dei punti direttamente da MCT a SCT.

Procedura

  1. In MCT, aprire il menu File e fare clic su Inserisci in un database SCT.
  2. Inserire uno ID Utente e una Password per connettersi a SCT installato sullo stesso computer.
    Figura 1. Connessione a SCT da MCT

  3. Fare clic su Connetti.
  4. Selezionare il database dell'archivio, poi selezionare l'integrazione VND.
    Nota: Se l'archivio non include un'integrazione VND, aprire l'archivio in SCT ed eseguire un caricamento dal controllore di rete per copiare l'oggetto di integrazione nell'archivio.
  5. Fare clic su OK. Gli oggetti vengono creati all'interno dell'integrazione selezionata. Se si è scelto di includere gli oggetti di Metasys UI, questi vengono creati all'interno dell'ADS.