Generazione di un file .imp MCT - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare MCT alla versione 2.6 e successive per creare un nuovo dispositivo e i punti di campo relativi all'integrazione di C•CURE 9000 o victor.

Procedura

  1. Aprire MCT e selezionare File > Nuovo.
  2. Selezionare l'icona Integrazione Victor - CCURE9000, quindi fare clic su Avanti.
    Figura 1. Nuovo file - integrazione Victor
    ???
  3. Nell'angolo in alto a destra della finestra Integrazione Victor - CCURE9000, fare clic sul pulsante puntini di sospensione.
  4. Selezionare il file di esportazione creato da C•CURE 9000 Administration Station o dallo Strumento di configurazione Victor WS.
  5. Fare clic su Genera per caricare il file in MCT. Viene generata una vista struttura dal file XML che contiene le proprietà selezionate. È possibile utilizzare la stessa finestra per configurare le impostazioni per Metasys.
    Figura 2. Caricamento del file di esportazione da C•CURE 9000
    ???
    Figura 3. Esempio di file di esportazione caricato da victor
    ???
    Figura 4. Punti da importare e relative proprietà
    ???
  6. Per includere oggetti di Metasys UI, procedere come segue:
    1. Fare clic sulla scheda di Metasys UI.
    2. Selezionare Includi oggetti Metasys UI.
    3. Nella vista ad albero Definizione apparato, selezionare la cartella di secondo livello, fare clic sull'icona di modifica e aggiornare il nome a security_ccure o security_victor, a seconda della sorgente di esportazione.
    4. Nella struttura ad albero Apparati, selezionare la cartella di secondo livello, fare clic sull'icona di modifica e aggiornare il nome a equipment_ccure o equipment_victor, a seconda della sorgente di esportazione.
    Nota: Se non si rinomina la cartella definizione apparato e la cartella dell'apparato, non si possono integrare C•CURE e victor nello stesso sito.
    Figura 5. Opzioni di configurazione di Metasys UI
    ???
  7. Per completare la configurazione, fare clic su OK. Viene generata una vista struttura dal file XML che contiene le proprietà selezionate. Si può usare MCT per configurare un'integrazione che contiene l'intero set di dati o un sottoinsieme selezionato dei dati. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di MCT, nell'applicazione MCT, selezionare Guida > Manuale.
    Figura 6. Interfaccia utente MCT
    ???
  8. Utilizzare uno dei seguenti metodi per importare l'integrazione in un controllore di rete o in un archivio SCT:
    Nota: Se si importa l'integrazione in un controllore di rete o in un archivio SCT, le informazioni vengono solo aggiunte. Non è possibile utilizzare il processo di importazione per modificare o eliminare le informazioni esistenti. Eliminare gli oggetti nel controllore di rete o nell'archivio SCT per rimuoverli o per preparare l'importazione di versioni aggiornate degli oggetti.