Definizione dei punti del videoregistratore - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

Un singolo oggetto videoregistratore è rappresentato da un oggetto dispositivo di Metasys:

Attributo oggetto Metasys

ID

ID SUB

Descrizione dei valori possibili

R=Lettura W=Scrittura

Definizione punto

 

Stato comunicazione

20

0

Online (2)/Offline (1)

Collegato allo stato del dispositivo

(Questo non è un punto fisico MSEA)

R

Stato avviso

20

2

Sconosciuto (1)

Normale (2)

Surriscaldamento (4)

Riavvio (8)

RotazioneRegistro (16)

RecuperoAllarmeCompleto (32)

AllarmeSensore (64)

Blocco (128)

R

Stato stoccaggio

20

1

Sconosciuto (0 o 1)

Normale (2)

NessunVolume (4)

VolumeAssente (8)

VolumeDanneggiato (16)

VolumeGuasto (32)

NuovoVolume (64)

VolumeRiAggiunto (128)

DiscoInefficiente (256)

TemperaturaDisco (512)

DegradoRaid (1024)

Backup (2048)

CullingDati (4096)

DiscoPieno (8192)

R

Stato stoccaggio

20

3

Sconosciuto (0)/Normale (1)/Degradato (2)

R
Nota: Se lo stato di un registratore cambia in online oppure offline, c'è un ritardo di due minuti prima che l'evento venga segnalato. Se si configurano gli allarmi Metasys, tenere in considerazione questo ritardo.