Acquisizione Ethernet - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

È possibile utilizzare una connessione Ethernet per inviare tracce diagnostiche con il protocollo UDP quando la destinazione è un indirizzo IPv4 e si definisce un numero di porta UDP.

Per visualizzare le tracce diagnostiche sul computer, eseguire lo strumento VPDDiagConsole. È possibile ottenere questo strumento da Johnson Controls SIS Engineering Tools. Per avviare questo strumento, copiare VPDDiagConsole.exe sul computer di commissioning ed eseguirlo in un prompt dei comandi. È quindi possibile definire la porta nello strumento VPDDiagConsole . Il numero di porta è compreso nell'intervallo da 1 a 65535.

Utilizzare un file batch per evitare errori nella digitazione dei parametri.

Nota: Controllare le impostazioni di sicurezza del computer prima di eseguire lo strumento VPDDiagConsole poiché il software antivirus potrebbe bloccare l'esecuzione dello strumento sul computer.

Verificare che le porte UDP nel firewall del computer siano configurate correttamente. Per le istruzioni, consultare la sezione Opening ports and configuring the Windows firewall nel documento SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067).