Considerazioni di progettazione - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

Per integrare un sistema Metasys con un sistema C•CURE o victor, considerare quanto segue:

  • Accertarsi che tutti i dispositivi siano impostati e funzionino correttamente prima di tentare l'integrazione con le reti Metasys.
  • Usare l'applicazione License Manager per verificare la disponibilità della licenza del servizio Web per C•CURE e victor. È necessaria una licenza per C•CURE o victor solo se quel componente è installato. Sia C•CURE che victor utilizzano il servizio Web victor.
  • Il codice prodotto AOMS CC9WS-Metasys è l'opzione di licenza C∙CURE 9000.
  • Recuperare una licenza di almeno [0/10] connessioni contemporanee.
Figura 1. Opzioni di licenza per i Servizi Web per C.CURE 2.7

Figura 2. Opzioni di licenza per i Servizi Web per C.CURE 2.8 e 2.9