Componenti richiesti - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

Per integrare un sistema C•CURE o victor in Metasys, sono necessari i seguenti componenti:

  • Una delle seguenti installazioni:
    • C•CURE 9000 server alla versione 2.70, 2.8 o 2.9
    • victor server alla versione 5.2
    • C•CURE-victor server unificato, con C•CURE 9000 alla versione 2.70, 2.8 o 2.9 e victor alla versione 5.2
  • Licenze attive del servizio Web di victor per i componenti installati. Vedere Considerazioni di progettazione.
  • Uno dei seguenti controllori di rete:
    • SNE o SNC alla Release 10.1 o successiva
    • NAE85 alla Release 10.0 o successiva, installato sul proprio server
    • NAE55 alla Release 10.0 o successiva
  • OAS supporta l'integrazione di C•CURE dalla Release 10.1 o successiva
  • Connettività di rete tra il servizio Web C•CURE 9000-victor e il NAE
  • MCT (Mass Changes Tool) alla versione 2.6.99.0 o successiva
  • La Release 14.0 di SCT è necessaria per la Release 11.0 di Metasys