Il punto di attivazione della lettura è un punto BO che viene aggiunto automaticamente durante l’individuazione automatica. Questo punto forza un aggiornamento immediato del dispositivo che è indipendente dal tempo Read Delay (parametro 5) della configurazione del dispositivo. La struttura dei punti di attivazione lettura è descritta nella Tabella 1. Per ulteriori informazioni su questo punto, vedere Modalità di polling.
|
Attributo oggetto Metasys |
Descrizione |
|---|---|
|
Point Definition |
|
|
Object ID (max. 32 caratteri) |
ID oggetto = attivazione lettura (solo quando il punto viene inserito mediante individuazione automatica). Viene impostato con la stringa Readout Trigger |
|
Name (max. 400 caratteri) |
Nome utente oggetto = attivazione lettura (solo quando il punto viene inserito mediante individuazione automatica). Viene impostato con la stringa Readout Trigger |
|
Description (max. 40 caratteri) |
Object description Non usato. |
|
Vendor Configuration Data |
Viene usato un solo parametro. Rappresenta il punto virtuale. [1]: Deve essere impostato su 1. |
|
Point Status |
|
|
Present Value |
Questo attributo ha sempre un valore 0 (N/A). Quando è impostato su 1 (Reset), il comando di lettura forza un aggiornamento del dispositivo e il punto torna al valore 0. |
|
Unreliable |
Non usato (sola lettura) |