Punto di attivazione della lettura - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Language
Italiano

Il punto di attivazione della lettura è un punto BO che viene aggiunto automaticamente durante l’individuazione automatica. Questo punto forza un aggiornamento immediato del dispositivo che è indipendente dal tempo Read Delay (parametro 5) della configurazione del dispositivo. La struttura dei punti di attivazione lettura è descritta nella Tabella 1. Per ulteriori informazioni su questo punto, vedere Modalità di polling.

Tabella 1. Attributi del punto di attivazione della lettura

Attributo oggetto Metasys

Descrizione

Point Definition

Object ID (max. 32 caratteri)

ID oggetto = attivazione lettura (solo quando il punto viene inserito mediante individuazione automatica).

Viene impostato con la stringa Readout Trigger

Name (max. 400 caratteri)

Nome utente oggetto = attivazione lettura (solo quando il punto viene inserito mediante individuazione automatica).

Viene impostato con la stringa Readout Trigger

Description (max. 40 caratteri)

Object description

Non usato.

Vendor Configuration Data

Viene usato un solo parametro. Rappresenta il punto virtuale.

[1]: Deve essere impostato su 1.

Point Status

Present Value

Questo attributo ha sempre un valore 0 (N/A). Quando è impostato su 1 (Reset), il comando di lettura forza un aggiornamento del dispositivo e il punto torna al valore 0.

Unreliable

Non usato (sola lettura)