Se la propria integrazione M-Bus utilizza l’interfaccia seriale, non è necessario eseguire alcuna operazione preliminare. Passare alla sezione successiva, Inserimento di un'integrazione VND.
Se si utilizza la modalità di comunicazione TCP, è necessario configurare il convertitore di livello di rete prima di inserire un’integrazione VND e di eseguire l’individuazione automatica di punti e dispositivi. Passare alla sezione Convertitore di livello M-Bus di rete, quindi tornare alla sezione Inserimento di un'integrazione VND dopo la messa in servizio del convertitore.