Modifica del tipo di supporto di comunicazione - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Di seguito è descritta la procedura da seguire per passare da un sistema SERIALE a un sistema TCP o da un sistema TCP a un sistema SERIALE. Questa variazione dovrebbe essere eseguita solo se nel trunk non è definito alcun dispositivo. Se sono già definiti uno o più dispositivi, è necessario modificare anche i parametri del fornitore per quei dispositivi, come indicato al punto 6.

Procedura

  1. Accedere all’interfaccia utente SMP e spostarsi sul sistema che contiene l’oggetto di integrazione che si desidera modificare.
  2. Trascinare l’oggetto integrazione M-Bus dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione.
  3. Fare clic sulla scheda Hardware.
  4. Fare clic su Edit.
  5. Per modificare il valore esistente da SERIAL a TCP, o viceversa, immettere il nuovo valore nel campo Vendor Reference.
  6. Riavviare il controllore di rete.
  7. Accedere al controllore di rete usando l’applicazione Launcher per verificarne il funzionamento.
  8. Modificare i parametri di integrazione M-Bus e i parametri dei dispositivi di campo M-Bus per il nuovo tipo e dispositivo di comunicazione. Vedere Modifica dei parametri di integrazione e Inserimento di un dispositivo di campo.
  9. Fare clic su Save.