Inserimento di un'integrazione VND - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Nota: Se si utilizza la modalità di comunicazione TCP, prima di procedere alle operazioni descritte in queste sezione è necessario configurare il convertitore di livello di rete. Vedere Configurazione del convertitore di livello di rete.

Procedura

  1. Usare il Launcher per accedere all'SMP del controllore di rete. Se occorre installare il Launcher, vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Trascinare l'oggetto dispositivo del controllore di rete dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione. Viene visualizzata la scheda Focus per il controllore di rete.
  3. Fare clic su Inserisci > Integrazione. Viene visualizzata la Procedura guidata inserimento integrazione.
  4. Nella finestra Selezionare tipo di oggetto, fare clic su Integrazione VND e quindi su Avanti.
  5. Nella finestra Destinazione, fare clic sull'oggetto controllore di rete, quindi fare clic su Avanti.
  6. Nella finestra Identificatore, immettere un nome univoco per il trunk di integrazione, quindi fare clic su Avanti.
  7. Nella finestra Configurazione, fare clic sulla scheda Hardware. Nel campo Vendor Driver, immettere il nome del driver facendo riferimento alla tabella seguente.
    Nota: Il nome del file del driver del fornitore distingue tra maiuscole e minuscole. Immettere il nome di un solo driver.
    Nota: Se si aggiorna un dispositivo SNx alla Release 11.0.2 e successive con l'integrazione M-Bus VND già installata, è necessario modificare tutti i nomi dei file dei driver da *.so a *.so.signed.
    Tabella 1. Nomi da utilizzare per i driver dei fornitori

    Controllore di rete

    Primo driver

    Secondo driver

    Driver successivi

    NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE59

    libMBusDriver.so

    libMBusDriver_1.so

    -
    SNExxxxx, SNCxxxxx libMBusDriver.so.signed libMbusDriver_1.so.signed -

    NAE85, OAS

    MBusDriver_TCP.dll

    MBusDriver_TCP_1.dll

    MBusDriver_TCP_2.dll (3°)

    MBusDriver_TCP_3.dll (4°)

  8. Nel campo Riferimento fornitore, immettere SERIAL per un convertitore di livello seriale, oppure immettere TCP per un convertitore di livello di rete per indicare la modalità di comunicazione. Per i dispositivi NAE85 e OAS, inserire solo TCP.
    Figura 1. Procedura guidata inserimento integrazione - configurazione

    Nota: Se si seleziona TCP, il convertitore di livello deve già essere configurato. Se non è stato configurato il convertitore di livello, passare a Configurazione del convertitore di livello di rete, seguire le istruzioni per la configurazione, quindi passare al punto 9 di questa sezione per inserire l'integrazione.
  9. Fare clic su Avanti.
  10. Nella finestra Riepilogo, fare clic su Fine.
  11. Se occorre aggiungere una seconda integrazione M-Bus, ripetere i punti da 3 a 10 per la seconda integrazione. Per le integrazioni successive su un dispositivo NAE85 o un OAS, vedere Tabella 1 per la denominazione dei file del terzo e del quarto driver di integrazione.