Procedura
- Usare il Launcher per accedere all’SMP del controllore di rete. Se occorre installare il Launcher, vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Trascinare il nuovo oggetto dispositivo dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione.
- Fare clic su Insert > Field Point . Viene aperta la procedura guidata Insert Point.
- Nella finestra Destination, selezionare l’elemento di livello superiore per il punto sul campo e fare clic su Next.
-
Nella finestra Select Definition Mode, fare clic su Manual, quindi fare clic sul tipo di punto sul campo che si desidera creare.
Figura 1. Procedura guidata di inserimento dei punti - Selezione della modalità di definizione
Nota: Il punto AI nella Figura 1 rappresenta un valore misurato su un dispositivo M-Bus. Per ulteriori informazioni su questo punto, vedere Punto di misura. - Fare clic su Next.
-
Nella finestra Select Data Source, inserire un nome univoco nel campo Vendor Reference e fare clic su Next.
Figura 2. Procedura guidata di inserimento dei punti - Selezione della sorgente dati
-
Nella finestra Identifier, immettere un nome univoco per il dispositivo, quindi fare clic su Next.
Figura 3. Procedura guidata di inserimento dei punti - Identificatore
-
Nella finestra Configure, fare clic su Next.
Figura 4. Procedura guidata di inserimento dei punti - Configurazione
Nota: L’unità deg F è l’unità predefinita per i nuovi punti analogici. Per cambiare le unità, selezionare un’opzione differente nel menu a discesa Units. - Fare clic su Finish per chiudere la finestra Summary.