Inserimento di punti sul campo tramite individuazione automatica - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procedura

  1. Usare il Launcher per accedere all’SMP del controllore di rete. Se occorre installare il Launcher, vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Trascinare il nuovo oggetto dispositivo dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione.
  3. Fare clic su Insert > Field Point . Viene aperta la procedura guidata Insert Point.
  4. Nella finestra Destination, selezionare l’elemento di livello superiore per il punto sul campo e fare clic su Next.
  5. Nella finestra Select Definition Mode, fare clic su Assisted e quindi su Invoke Auto Discovery.

    I risultati della procedura di individuazione automatica vengono visualizzati nella finestra Wizard Auto Detect Utility. Il punto di attivazione della lettura viene aggiunto automaticamente durante l’individuazione automatica. Per ulteriori informazioni su questo punto, vedere Punto di attivazione della lettura.

    Figura 1. Procedura guidata di inserimento dei punti - Selezione della modalità di definizione

    Figura 2. Procedura guidata di individuazione automatica - punti trovati

  6. Dopo avere esaminato i risultati della procedura di individuazione automatica, fare clic su Close. Viene aperta la finestra Point Mapping Utility.
  7. Nella finestra Point Mapping Utility, selezionare i punti di interesse nella parte sinistra per includerli nel riquadro Points To Map Summary sulla destra. Per includere tutti i punti nel riepilogo, fare clic su Map All.
  8. Dopo avere selezionato i punti, fare clic su Next.
  9. Nella finestra Summary, fare clic su Finish per aggiungere i punti selezionati dal dispositivo.